シリンダーヘッドガスケットのレビュー

平均満足度 4.45 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリンダーヘッドガスケット K.Pガスケット
K.Pガスケット
2,190 / 税込 2,409
優良メーカー部品です。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-08-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
22738214

価格が安く助かります。耐久性はこれからですが。

2015-03-21
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
10757153

注文から、翌日到着で作業効率アップで、大満足です。
次回から、手放せません。

1人が参考にしています
2016-08-15
用途:
メンテナンス時
対象商品:
10757092

純正品のかわりに使用。問題なしです。

2016-06-13
用途:
エンジン組み付け
対象商品:
10757162

純正品より安くて純正品同等の品質です

kamarmakan 様2015-08-26
用途:
エンジンのオーバーホール時に
対象商品:
10757101

純正とは素材も違うようで
締めてしまえば問題は無いのでしょうが歪んでいて
取り付け時にピンに引っ掛けても落ちてくる
水路の穴の大きさもマチマチで大丈夫かな?となりましたが
取り付けてみました。

1人が参考にしています
2019-06-09
用途:
マイカーメンテ
対象商品:
10757162

JA22Wのメンテに使用しました。今回は純正で無いもの使ってみましたが、全く問題ありませんでした。まもなく1か月になりますが異常ありません。

松岡商事 様2017-03-24
用途:
EN07 O/H
対象商品:
10757101

2回目購入、1回目梱包に問題ありも現在も使用に問題無し。今回も他レビューにもある通り梱包に問題あり。一切改善されていない。改善しないのであれば注文者側で気を付けるしかない。他商品(重量物)同時注文は避けた方が無難。更に今回の物は初回エンジン始動10分後にエンジン停止。原因はウオーターライン部1箇所がガスケット飛び。おかげで再度他商品を発注する羽目に。二度手間です。最後に価格ではなく、エンジンの重要部品等々であることを認識して梱包して下さい。どれだけ交換時の手間がかかるか全く理解していない。改善もしない事務的な回答のみであれば逆に回答無しの方が良いかと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

2016-08-30
用途:
エンジンの分解
対象商品:
10757074

自動車部品検索サイトに型式、等を入力して出てきたので注文したのに装着してオイルを入れれば漏ってくる。
純正部品を買ってきて適応を見れば10757074じゃなくて10757083です。
使用したのですが返品できないのですか?

2016-05-11
用途:
修理
対象商品:
10757153

ダンボールの中にウォーターポンプやオイルエレメントと一緒に固定せずに梱包されていたために折れ曲がって使用できない。
また、代品の出荷の連絡があったが、
運送会社に問い合わせしても問い合わせ番号の登録がない。
顧客を舐めている。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、改善要望として担当部署に伝え、検討課題とさせて頂きます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-01-21
用途:
バルブガイド交換の為
対象商品:
10757074

コスパで決めました。

レーシングガレージENOMOTO 様2015-12-02
用途:
エンジンヘッドOH作業時、交換パーツとして、使用しています。
対象商品:
10757162

エンジンOH時に交換パーツとして使用しています。
純正品と同等品です。

2015-10-31
用途:
修理

耐久性はわかりませんが使用に問題はありません。

2015-07-08
用途:
定期交換
対象商品:
10757153

いつも使っているメーカーの商品なので安心♪
価格も安くて満足です♪

2014-08-05
用途:
シリンダーヘッドオーバーホール時
対象商品:
10756952

純正のメタル(鉄板ガスケット)よりカーボンの為密着も良く気に入ってます。
継続使用します。

1人が参考にしています
2013-07-20
用途:
シリンダーヘッドガスケット交換時に
対象商品:
10757162

今回を含めて二回目です。特に悪い所もなく満足出来ました。今回はスズキ用でしたが、ダイハツ用のJB系の物もライナップしてもらえると嬉しいですね。

BASE-CAMP 様2014-08-05
用途:
エンジンヘッドのO.H
対象商品:
10757101

今のところ組み付け後500kmほど走ってみましたが全く問題ありません。品質も純正品と何ら変わらないし、価格も安くてとても満足しました。

カーサポートO&K 様2013-09-28
用途:
ワゴンRの水漏れ オーバーヒートで交換
対象商品:
10757153

ぴったりフィットしました

SSD商会 様2014-09-20
用途:
ガスケット抜け
対象商品:
10757162

純正と変わらず使用出来て、よいです。

2014-05-16
用途:
オイル漏れによる交換作業
対象商品:
10757153

品質・価格・納期がとても優れております。感謝しております。これからも購入させていただきます。

2012-08-17
用途:
エンジン整備
対象商品:
10757047

普通に使えました。
純正のパーツ品番が分からなくて純正よりも安いのに注文出来なかったパーツも有りました(ステムシールなど)出来ればもう少し車種、型式の表記があれば良いと思います。
大分、安く整備出来るので助かってます、ありがとうございました。

1人が参考にしています