超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付のレビュー
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
2020-11-27
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 10764643
50mm幅の品を購入しました。
先端の超硬チップが頑丈で、削ぐ性能も低下し難く満足しています。
15mm幅の製品が無いのが残念です。
2人が参考にしています
株式会社全日本検査技術 様2020-05-19
- 用途:
- スパッタ除去
- 対象商品:
- 10764634
溶接部の超音波検査時のスパッタ除去に使用しましたが、両手で使えるので除去が楽に行なえます。グリップ端部がハンマリング出来ないので、打撃可能であれば言う事無しです。
3人が参考にしています
日高工業 株式会社 様2019-08-23
- 用途:
- 溶接後の仕上げ作業
- 対象商品:
- 10764643
超硬部分はもちろん、グリップもちょうど良い太さで、作業しやすく
重宝しています。
1人が参考にしています
2016-10-01
- 用途:
- 溶接作業用
- 対象商品:
- 10764634
スパッタ除去用に購入しました。
使ってみた感じは非常に使いやすいです。
スパッタの除去具合も非常にいい感じです。
刃の取替えはできなさそうなので、あとは耐久性がどうかです。
満足しています。
1人が参考にしています