電動ドライバー用ソケットビット(S)のレビュー

平均満足度 4.89 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO
TRUSCO
459 / 税込 505
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。 【用途】建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-02
用途:
アルミ製木戸の高さ調整。
対象商品:
08381222

長さも短く、大きさもコンパクトで電動のほかハンドルラチェットレンチでも使い易い。

2023-12-22
用途:
軽トラのタイヤ交換で
対象商品:
08381161

タイヤ交換作業に使い安いです。車載レンチでやるのが面倒な時に楽です。

1人が参考にしています
株式会社掃雲堂 様2023-12-15
用途:
金属棚の組み立て作業
対象商品:
08381195

軽量コンパクトな電動ドライバーと一緒に使うと非常に作業効率が上がります。

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様2023-11-06
用途:
グレーチングの取り外し
対象商品:
08381362

グレーチング下の溝清掃用に購入。ナットの数が多いので、作業効率が上がりました。

株式会社エステー工業 様2023-09-05
用途:
機械の組付時
対象商品:
08381292

この電動ドライバー用ソケットビットは丈夫で差込み部が強度タイプなのでとても扱いやすい。

ロングフィール 様2023-03-31
用途:
試作品の組み立て分解に使用
対象商品:
08381161

試作組み立てにおいてボルト長さは長めを使用していて ナットからのボルトネジ部の飛び出し長さがかなり長く出る時もあり今回購入したソケットビットは、ネジ逃げ奥行きが22mmと深いのでボルト長さを気にせず使えるので重宝出来そうです。

2023-03-01
用途:
金型の調整等
対象商品:
08381457

現場からのリクエストでサイズ違いで数本購入しましたが、とても使いやすかったらしく、結局ほぼ全部のサイズを購入。
最近購入したもので、一番いい反応でした。

多田 バイクル 様2021-03-16
用途:
仕事
対象商品:
08381195

安価で高性能で、とてもよいと思いました。また、購入したいです。

2019-03-25
用途:
電動ドライバーでのボルト外し。
対象商品:
08381414

トラスコ製で格安、日本製。面接触。
タジマの中国製の金のヤツもサイズによって同額か少し安いですが、そんなにディープが必要なければコレで十分。
トラスコのはホームセンターで売ってるの見たこと無いので、よく使うサイズをmonotaro注文毎に少しずつ揃えてもいいかと思った。

1人が参考にしています
吉澤金属工業 様2019-05-24
用途:
仕事用
対象商品:
08381195

ユニクロ H鋼ダンバ用に購入しましたが見た目も性能もお気に入りです。迷った時はTRUSCOの製品を買ってます

2019-04-22
用途:
色々な作業に
対象商品:
08381457

車載ジャッキヘルパ-と組み合わせてばっぐんの組み合わせです。

2018-11-24
用途:
乗用車と軽トラのタイヤ交換
対象商品:
08381292

今までよりタイヤ交換が短時間で終了、大満足ですもっと早く購入すべきでした。

1人が参考にしています
2019-01-15
用途:
果樹支柱のメンテナンス
対象商品:
08381256

電動ドライバーと合うのか心配でしたが、問題なく使えました。価格、機能、品質、見た目も満足しています。

2018-07-06
用途:
大型バスの整備
対象商品:
08381161

以前に電動ドリル用ソケットアダプターセット(M01265-B)を使用していましたが、
何種類か使う場合にボックスの付け替えが手間になったのでよく使うサイズだけ買って使用しています。
ボックスよりビット交換の方が早く力も必要ないので作業効率が上がったと思います。
ハンドルで同じサイズのボックスを使用する際も被らないので脱着の必要がないですし。
耐久性は不明ですがトラスコ製品なので問題ない程度には活躍してくれるかと思います。

2018-08-20
用途:
木箱の開梱作業
対象商品:
08381387

安価ですぐに届き非常に満足です。消耗品なので次回も買うと思います。

2017-06-30
用途:
ライン工程のメンテに使用
対象商品:
08381292

トラスコ製の品物なので品質はもちろん問題なしでした。

2016-11-10
用途:
スチール棚の6角ナットの締め付け
対象商品:
08381161

電動ドライバーに装着して使用しました。作業性が良く,3人で13SET組み立てが半日で終わりました。

2016-06-27
用途:
工具として!!
対象商品:
08381195

安価でとても使い勝手が良いので、またサイズ増設に入手

1人が参考にしています
2016-06-27
用途:
工場の備品に!!
対象商品:
08381195

安価でとても使い勝手が良いので、またサイズ増設に入手したんだ~

2015-06-19
用途:
リフォームで使用
対象商品:
08381195

リフォームで使用し問題なく使用できました。