ブレーキ&パーツクリーナー 18Lのレビュー

平均満足度 4.24 (168件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。 【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
168件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大原 様2010-11-23
用途:
自動車整備における各部の脱脂洗浄等に使用。
対象商品:
10789037

今まではスプレー缶タイプを使用していましたが、ゴミ(空き缶)のことを考えて今回初めて使用しました。脱脂能力は満足しています。ただハンドタイプのスプレー容器に移し替えの作業がネックになります。(缶に注入できる専用の装置もあるようですが、非常に高価ですのでエコにはなりません)簡単な注ぎ口が付属していると有り難いです。(今回は灯油ポンプを使用)また、価格がもう少し安いとさらにお得感が出て、継続使用も考えてはいいかと思います。

2013-06-20
用途:
パーツクリーナー
対象商品:
10789037

ごく普通に使えました。

ガレージKM1 様2013-05-23
用途:
自動車整備
対象商品:
10789037

エンジンオイル関連の汚れには 満足できる洗浄能力を発揮します。
ブレーキフルード関連は 劣っていますが 完全に使いを分けして使用している為 問題ありません。

2015-06-29
用途:
自動車整備全般
対象商品:
10789037

「翌日発送」となっていたので注文しましたが、実際は7日も掛かりました。この手の消耗品が予定日より遅れると、業務すべてに影響する!しかも2日目に発送遅れの連絡が来て4日後の発送予定となっていたので、こちらから納期の確認の電話を入れると「発送元が遠方の為、もう一日掛かる」との話・・・もう少し緊張感を持って頂きたい!
肝心の使用感についても、速乾性の為、頑固な油汚れは落ちにくく、かなりの量を消費してしまいます・・・ホームセンターの安物のクリーナーと大差ありませんでした。
やはり、少々高くても、遅乾タイプのクリーナーの方が作業性はいいと思います。
しかし、半分の値段で、倍の使用量・・・世の中そんなもんかもしれませんね(笑)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
納期の件につきましては、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。ご注文いただいたタイミングで欠品しておりましたので、現在は通常通りの翌日出荷でお届けが可能です。
品質につきましては、今後の品質改善の参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

2011-12-19
用途:
バイクパーツ洗浄
対象商品:
10789037

汚れ落ちは満足出来るのですが、一斗缶の口が普通の物と異なるので合うノズル(蛇口)が無い。
何か合うノズルはあるのでしょうか?あれば商品番号を教えてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
恐れ入りますが、専用ノズルのご用意はありません。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2013-01-22
用途:
機械洗浄
対象商品:
10789037

以前 水曜日は安く販売していたのですが、今は普通値段です。
水曜日特価を復活して下さい。
購入を控えていきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。
現在は月1回のMonotaROブランドの日にて特価販売しております。そちらもご検討ください。

有限会社矢祭自動車整備工場 様2010-11-05
用途:
ブレーキ周り洗浄
対象商品:
10789037

乾きも良く扱いやすい

2011-10-23
用途:
農作業機の整備等
対象商品:
10789037

安いのでじゃんじゃん使える

1人が参考にしています
2014-06-18
用途:
機械工具類の洗浄
対象商品:
10789037

小出しにする方法を考えてください。スポイトで抜くと時間がかかり、直接入れようとするとこぼれます。あと、最後まで使い切れません。逆さにしても残ります。改善を望みます。

1人が参考にしています
九津自動車整備協業組合 様2010-09-04
用途:
自動車整備時のブレーキ関係
対象商品:
10789037

落ちが良いのですがこの時期は暑いので乾きが早いのがネックですね!それ以外は満足です。補充用のスプレーがもう少し安いと有難いです。

2010-07-03
用途:
自動車整備、工場での作業全般
対象商品:
10789037

ポンプボトルに入れて使ってます。最近、近くのホームセンターでロング缶のパーツクリーナーが128円とかになっているので、経済性では??です。しかし空き缶が出ないので、エコっぽい自己満足ができます。

株式会社野田クレーン 様2009-07-17
用途:
機械部品・床の洗浄
対象商品:
10789037

オイラーやハンドスプレーに補充して使ってますが洗浄力とコストパフォーマンスが抜群で大変気に入ってます。

マフラー工房 様2012-11-09
用途:
羽ふ処理後の汚れ落とし
対象商品:
10789037

数回購入してますが最後のロットの物か?他の容器に移すと水がかなり入っていた。
二度と買いません!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本商品の成分重量比はイソヘキサン80%・エタノール20%
となっております。

2012-10-04
用途:
自動車整備等、ほか部品の油汚れ落とし
対象商品:
10789037

ホームセンター等で安価な1本200円前後のエアゾール式ブレーキパーツクリーナーそのものです。汚れ落ち等はほぼ問題ありません。しかし充鎮型のパーツクリーナーとしては速乾性が強すぎてグリス等のふき取りに難があります。価格(業販でない一般市場価格)から考えれば仕方ないかもしれませんが、前述理由により『プロユース』としてはお勧め出来ません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2012-11-23
用途:
機械加工品洗浄
対象商品:
10789037

速乾性のはずが缶ごとに成分のバラつきがあるのか乾きにくい物があります。

2人が参考にしています
2012-09-15
用途:
ブレーキ分解作業
対象商品:
10789037

以前の物は使い易かったですが、現在の物は口金がネジ込み式ではない為 一旦他の容器に移し替えて使用していませが面倒です。
以前の口金形状に戻してもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

2011-11-29
用途:
ステンレス材の製品に付着している汚れ落とし
対象商品:
10789037

18L缶から直接ボトルに詰め替えて使用していますが、残り少なくなった時に吸い上げられず最後までうまく利用できていない感じ。なにか部品を取り付けて最後の一滴まで使用することができますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この18L缶につきましては、缶の口形状を変更しております。次回ご購入の際に、お試しください。

2012-08-25
用途:
オイル汚れ落とし
対象商品:
10789037

以前の缶は口がねじ式で灯油用ポンプを買い使用していましたが一般プル式に変わってしまい口金が合わなくなりました。また用材も変わったようで湿気をおびて渇きが悪くなったような気がします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘のとおり、口金部分の形状ですが、仕様変更しております。
溶剤の成分につきましては変更しておりません。
もし、用途に合わないようでしたら、MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございますので、
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

タムラオート 様2011-03-10
用途:
エンジンのオイル汚れを 落とすのによく使います
対象商品:
10789037

すぐ乾燥するので 漏れの点検にもやくにたっています。

株式会社フィースト 様2010-11-11
用途:
オイル交換時など
対象商品:
10789037

価格の割りにとてもいいと思います