KGC-10Lシリーズ吸収缶のレビュー

平均満足度 4.50 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研
興研
299 / 税込 329
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-05
用途:
塗装
対象商品:
10807867

時間的には、短くて少し不満はありますが毎回リピート買いしている商品。

1人が参考にしています
2021-02-01
用途:
白蟻防除施工
対象商品:
10807867

床下での薬剤散布に使用しています。フィルターを装着して防塵対応にしています。かなりの数を消費しますので安価で助かっています。

2021-10-24
用途:
塗装作業時
対象商品:
10807876

低価格ですが十分な性能を備えていて普通に使えていると思います。

2021-04-24
用途:
塗装作業
対象商品:
10807867

だいたいいちにちひとかんでかんがえてますちょうどよい

1人が参考にしています
GARAGE M 様2020-05-20
用途:
シャーシブラック 吹き付け
対象商品:
10807867

使用感は標準品と変わらずですが、フィルター押さえが(Lサイズ)用が必要でした。
ミクロンフィルターは標準品外径が吸収缶の大径と同径の為、標準品を使用している。
L専用の物が有るのか?は不明ですが、今のところ不都合は無いのでそのまま標準品フィルターとの組み合わせで使用しています。

cbiミューズ 様2019-02-19
用途:
吹付塗装時
対象商品:
10807867

手軽に使えて便利です。有機溶剤・シンナー等の臭気は完全に防いて、私の仕事上では、これで十分です。

1人が参考にしています
黒田内装 様2019-03-07
用途:
プライマー塗り時
対象商品:
10807867

脱着がしやすく良いです。吸収缶の持ちも良く問題なしです。

2018-07-19
用途:
塗装作業
対象商品:
10807867

防塵マスク1180C-05にも使用できシンナー臭のない塗装作業ができました。

1人が参考にしています
2018-03-07
用途:
塗装時
対象商品:
10807867

あるとなしでは大違いです。健康の為に、必ず使いましょう!

2017-10-18
用途:
塗装作業時に
対象商品:
10807867

趣味でラッカー塗料を吹き付け塗装する際に使用しています。シンナーの臭いがせず気分が悪くなることもなくなっていいです。

2018-08-04
用途:
塗装作業に
対象商品:
10807867

カートリッジ交換しやすくとても使い勝手のいい商品だと思いました。

2016-06-15
用途:
模型の塗装時
対象商品:
10807867

安心して使えます、交換の時期が今一わからないかな・・
使用時間ではなく、何かマークでも出ればいいな~と思います。
ほかには問題なし。

1人が参考にしています
2017-10-01
用途:
塗装
対象商品:
10807867

日本のメーカー製なので、問題なく使用できています。

オフィスねこの手 様2015-10-17
用途:
屋内の窓ガラスなど換気できないキッチンや密閉された浴室でのクリーニングにおいて
対象商品:
10807867

密閉された空間でのクリーニングにおいて、洗剤などの臭気がこもる状況の時に
身体保護のために必ず着用しています。
吸収缶を交換時の脱着が簡単なのが良いですね。
着用時にたまたまお客さんから声をかけられる際は、必要以上にお客さんを
驚かせるようなことがあるので、もう少し違和感を与えないような形状に
しても良いような気もします。

1人が参考にしています
2015-11-06
用途:
農薬散布
対象商品:
10807876

こういうものを初めて使い出したので比較できませんが、農薬は完璧に除去出来てると思います。

2015-08-17
用途:
車両塗装用
対象商品:
10807876

呼吸もしやすく、揮発成分臭もきちんと防いでくれる。 もう少しお安いとよりこまめに取り換えるようになるとおもう。(匂いは相当使っても防いでくれるので、つい、推奨時間以上使ってしまう)

2016-07-24
用途:
船舶FRP樹脂作業
対象商品:
10807867

健康に関するアイテムなので、スペアは多い方が良いと思い購入
他のネットストアも見ましたが、この値段で購入できるのは此方だけです

2016-01-14
用途:
鈑金塗装
対象商品:
10807867

信頼できます 安価なので早めに交換できます。

2015-04-02
用途:
農薬の散布
対象商品:
10807867

まったく臭わないので快適に作業できます。

2022-03-01
用途:
日常の香害防御のため
対象商品:
10807867

重松は吸収缶はアルミ蒸着の袋に入ってますが、興研は吸収缶の入ってる袋がビニールなので、周りの匂いにやられてしまいやすいみたいで、今回モノタロウで買った吸収缶すべて香害(柔軟剤や洗剤など日用品由来のの香料他揮発性化学物質)にやられてました。私は化学物質過敏症なので普通の方には分からないと思います。だから返金要求はしないけど。
吸収缶の性能にはあまり不満はないですが、最近モノタロウの品物は香害にやられてる事が多すぎます。他で買い直します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。また、ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません
この度、ご指摘頂いた内容は担当部署まで報告させて頂きます。