プロスケールのレビュー
- 用途:
- ケーキの素材計量に使用してます。
- 対象商品:
- 10809513
迅速に到着しました。大変使いやすく便利で助かってます。ありがとうございます。
- 用途:
- 検量
- 対象商品:
- 10809522
新品購入 直後、液晶表示の不点灯があり 無償修理。
その修理品 に重力加速度センサー不良が発生。メーカー曰く、特別に無償交換します。
との事で、交換して頂きました。
しかしその交換品に、再度同様の不良。
重力加速度センサーの不良が発生しました。
スイッチを入れると、数値が5g刻みで延々と増え続けます。
0で安定しません。
もうメーカーへ修理依頼する気はありません、ゴミ箱へ直行しました。
この商品の購入はお勧め出来ません。
ドリテックの製品はもう買いません。
この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 出荷物の検量
- 対象商品:
- 10809522
家庭用、取引証明用の表示のない商品であるが、キャリブレーション機能によって取引証明用の年度検査をパスする事が出来た。文字盤は大きく見易い。地域重量加速度選択機能や水準器も装備し、プロユースの秤としてはコストパフォーマンスの高い商品だと思う。 ただ電子秤なので耐久性だけが気になるところではある。
- 用途:
- 農作物の出荷時計量
- 対象商品:
- 10809513
最初の使用時に上皿と本体との間にスポンジがあるのに気が付かなかったため、
あまりに誤差が多いのと、物を除いた後の0に戻るまでの反応が遅くて大変戸惑いました。
説明書の中には書いてありましたが、気が付くまではどうしようかと思いました。
別紙の注意書きなどで、最初にはっきりとわかるようにして欲しかったです。
- 用途:
- 薬品の計量
- 対象商品:
- 10809522
初回購入品にトラブル~無償修理。
修理品にトラブル~無償交換。
無償交換後二年目ですが、今回の商品は全く問題なく機能しています。
- 用途:
- 薬品の計量
- 対象商品:
- 10809522
下記レビューの購入者ですが、商品はメーカーの直接対応にて無償交換して頂きました。ドリテック社自体はメーカーとしての責任を果していますので評価できますが、実際の商品に対する評価は、代替品の状態を踏まえ再度レビューしたいと思います。
- 用途:
- 陶芸作品の重量チェック、原料を計る
- 対象商品:
- 10809513
誤差が多きすぎる。
同じものを乗せた時でも、毎回30g~50gくらいずれるので、どれを信じていいのかわからなくなる。
当初は安いのでしかたないのかと思っていましたが、同価格くらいのMONOTAROU製を使っているいる知人のものは、何度乗せても数値がぶれないことに驚きました。
はっきりいっておすすめしません。
このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 薬品の計量
- 対象商品:
- 10809522
購入後約半年で、液晶の表示が全く出なくなり修理を依頼。メーカーの1年保障があるので、送料を含め無料であったが、修理品が届くまで1ヶ月要した。
その半年後には、同じ商品で数値が0で安定せず5g刻みで増え続けるトラブルが発生。この商品の購入はお勧めできません。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 大袋からの小分け作業
- 対象商品:
- 10809522
最小メモリ5gではなく、2gまたは1gの商品であってほしい。
耐水性であれば すべて切り替えてもよい。
カバーの改良だけでもしてほしい。・・耐水性
貴重なご意見ありがとうございます。