コードレス半田ごて(電池式)のレビュー
- 用途:
- 電子部品の半田付け
- 対象商品:
- 10935513
スイッチ部分が接触が悪くなるが分解して接点を強く押すように直せば問題なし。
この価格なら十分お買い得。
直す手間が苦なら別の商品がいいかも。
- 用途:
- 出張修理(電気系トラブル)、小物の配線接続(ハンダ付け)修理 等
- 対象商品:
- 10935513
以前ガス式も使用しましたが、手軽に使えて充分役に立ち、コスパ的にも 満足しています。
- 用途:
- 出先での半田作業時
- 対象商品:
- 10935513
出張工具として購入しました。電池式で場所を選ばないの為、とても気にいってます。またコードが無い分、取り回しが良く作業性がいいです。コテ先も通常市販品より細く、基板等の小さい物へも当りが良かったです。何より軽いので使いやすさ抜群でした。
- 用途:
- 散水ホースの穴開け
- 対象商品:
- 10935513
散水ホースの穴開け用に使用しています。
スイッチを押し続けるのが、非常に困難です。
先端の取り付け部がネジ部分が、うまくしまらなくて、すぐに外れます。
ご意見ありがとうございます。
- 用途:
- 制御盤製作
- 対象商品:
- 10935513
重い押しボタンを押し続けるのは苦痛です
中身は電池だけなのに……
タクトスイッチでON/OFF出来るように改造してからは快適です
現場でAC100Vのこての出番が無くなりました
内部は結構スペースがありますので挑戦される方にはいいかも
徐々にパワーが無くなるのにはイライラさせられますから、電池はエネループ等がお勧めです
- 用途:
- 自動車の配線加工
初めの2.3回は数秒でハンダが溶けとても良かったですがその後LEDライトは付きますがなかなかハンダが溶けないようになり使用できなくなりました。初めの状態で使え続けられればとても良い商品かと思います。
- 用途:
- 車の配線接続
- 対象商品:
- 10935513
今回車の配線接続に使う目的で購入しましたが残念なことに用を成さなかった。半田そのものは解けるが1mm径の銅線の半田付けは無理でした。基盤等の細線の半田付けには良いのでしょうが残念でした。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ちょっとした作業用として
- 対象商品:
- 10935513
何度か電池の入れ替えやこて先の付け直し等してみましたが、こて先が熱くならずただのLEDライトにしか使えませんでした。
誠に申し訳ございません。
- 用途:
- 銀線のロー付
- 対象商品:
- 10935513
ボタンを押し続けないと使用できないので、疲れます。4,5回使用したら壊れました。正直、懲りたので今回、ガス式コテを購入する予定。
ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。
- 用途:
- 屋外作業用
数回使っていると、熱でスイッチがゆるくなり、作動不良を起こします。
安い商品なので、数回使うくらいの気持ちで購入されると良いと思います。
- 用途:
- 自動車の車内配線の補修、エンジンルーム配線の補修
- 対象商品:
- 10935513
ガス式だと周辺の配線への影響があり使用できなかった狭い場所での使用が可能となり格段に作業効率がUPしました。自動車配線のコネクタ補修で活躍してます。性能、能力も満足でコストパフォーマンスは非常に良いと思います。
- 用途:
- 半田づけ
- 対象商品:
- 10935513
こて先がぐらぐらしてすぐに使えなくなりました。
こて先さえ壊れなければいい製品だと思いますが、
こて先の壊れ方からして、
交換用こて先を買うのを躊躇してしまう。
- 用途:
- 車内でのハンダ付け作業・ちょっと使いたい時用
- 対象商品:
- 10935513
コードレスタイプのハンダごてにはガス式もありますが、ガス式は寒い日に着火しづらかったり立ち消えになることも多く、不便を感じていました。
また、予備のガスが無くなってしまうと直ぐには用意できず、「しまった!」となることもあります。
その点電池式なら容易に予備も置いておけますし、充電式の単3電池を使用すればランニングコストは非常に安く済みます。
現在ガス式をお使いの方で、「1回1回のハンダ付けは間が空くから火を消すかつけっぱなしにするか迷うなぁ」と思った方は買いです。
この商品は値段も安いですし故障も今のところ無く、電池は2回交換したのみです。(1ヶ月ほど毎日使用。1日20本程ハンダ付け)
同業者にも「それ欲しい!」と言われ、買ってあげました。かなり好評です。
※写真には写っていませんが、使用後すぐにでも被せられるキャップが付属しています。
- 用途:
- 自動車電装系の修理
- 対象商品:
- 10935513
まだ2、3回使っただけですが…熱量というか弱電関連の配線には十分な働きをしてくれます まぁ、ハンダが乗るまではどうしても時間が掛かりますが、低温でダマになることも無く実用上問題は無いのでは?実用時間は電池交換で補えばいいと割り切っています