トルクレンチDTPシリーズのレビュー

平均満足度 3.29 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYO
MATATAKITOYO
12,980 / 税込 14,278
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-06
用途:
農業機械のメンテナンス作業
対象商品:
47851544

大型農機具の定期メンテナンス(ロータリー機の爪交換作業)に必要な工具として購入しました。使用頻度はそれほど多くありませんが、適切な締め付けトルクが求められる作業なので、より安価に購入できて大変助かりました。

2021-04-27
用途:
タイヤ交換時に
対象商品:
47851517

車両のナットが左右で方向逆なので、これ1本で両方できるので重宝している。
トルク値設定等使い安い

2020-05-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
47851535

車のハブナットの締め付けに使用。このトルクのレンチとしてはリーズナブルな価格設定。正逆で使えるのも便利です。ケースもしっかりしています。

1人が参考にしています
国策共栄株式会社 様2016-10-03
用途:
道路標識門型柱施工時に使用
対象商品:
47851544

トルクが役所の規定をクリアしているので工程写真にも使用でき
とても助かった。これからも使用していきたい。

真和ディーゼル 様2021-10-21
用途:
シリンダーヘッドオーバーホール
対象商品:
47851535

買ってすぐに壊れて、「早回しが原因」と言われて有償修理。長くて重たいこのトルクレンチを早回しなんかできる訳ないが。修理後3回目の使用でまた壊れた。安物買いの銭失い。ってこの事だと思いました。

6人が参考にしています
2015-09-12
用途:
自動車整備
対象商品:
47851517

商品説明ではDTPシリーズはNTPシリーズが正逆可能タイプということでしたが、正転のみのタイプでした。ケースのラベルも商品本体のラベルもDTPとなっていますので、商品説明と商品と一致していません。当方、締め付けのみの使用ですので良しとしました。

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

DTPシリーズは、本体の機能としては右回転のみしか機能を有していませんが、
ヘッドのアンビル(差込角)を上下(ヘッドを中央に見た場合)に動かす事により、
左回転が測定可能です。つまり本体を裏返しに使用する事になります。
よってDTPシリーズは右・左回転測定可能です。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

有限会社タカノエンジニアリング 様2014-10-01
用途:
M20六角ボルトの締め付け
対象商品:
47851535

350N.mまで設定可能の本品ですが、280N.m設定で、M20六角ボルト(ソケット30)を約36本/日 締め付けていたが、購入から9ヶ月目の先日に、
ソケット差込の軸が折損し、使用不能となった。ソケット側の変形・破損はなく、本品の耐久性に問題があると考えられます。

20人が参考にしています