有限会社須田植毛化工 様2025-10-17
- 用途:
- 液体の処理
一斗缶を使用するにあたって、とても使いやすいです。色々使いましたが、これはお勧めいたします。
2025-03-22
- 用途:
- 油剤の詰め替え
他の方の感想にもありますがペール缶の口金(B40)にぴったりフィットします。口金に固定され自立するので作業が捗ります。ただ大きな成形バリが発生しています。この製品価格であれば金型修理して欲しいと思いました。
2024-05-17
- 用途:
- 廃油の処理時
- 対象商品:
- 10938541
廃油をペール缶へ移す時に使用。直径も大きく大雑把に移し替えても飛び散る事無く安心です。
また、空気が抜ける構造になっているのでスムースに流れ落ちます。
差し込み部分もしっかりハマり安定していました。
2023-06-21
- 用途:
- 塩素タンクへ塩素投入時、水で塩素希釈のため
- 対象商品:
- 10938541
タンク開口部の蓋が14cmなので、大型のジョウロをさがしていました。大変使い勝手が良くて満足しました。
2025-01-25
- 用途:
- よく考えられている
空気の抜ける構造になっているので 飛び散ったら嫌なモノを移すのにはコレは良い
安いし 形がいびつになっているけど 事足りるし そこは御愛嬌
菜遊ファーム 様2019-09-02
- 用途:
- 思ってたよりも小さい
- 対象商品:
- 10938541
サイズ注意!これは油などを缶に入れたりする時に使うもので、小さく農作業の堆肥を袋詰めにする時に使うには不向きでした。ちゃんとサイズを見ないで買った自分が悪い
1人が参考にしています
有限会社UNO 様2014-04-21
- 用途:
- 部品の袋詰め
- 対象商品:
- 10938541
このような形状のじょうごは通常ホームセンターでも見当たらないので助かりました。
非常に便利です。
2人が参考にしています
2014-05-09
- 用途:
- 防水工事現場でウレタン防水原材料を18リッター缶から200リッタードラム缶に投入するために使用。
- 対象商品:
- 10938541
12年前から2個ペア-で使用していますが今回で3回目の購入です。
使用後の洗浄はメチレンクロライド〔現在ほとんど購入できません〕ですが、5~6年は使用で
きたことになります。
勿論、この数値は使用頻度がどうかも議論になりますが、上から20キロ程度の無理な力を掛け
たりしていますので過酷条件での使用です。
交換した理由は表面の落ちなくなった汚れであり、使用できなくなった訳ではありません。
5年後も販売していることを期待します。
2人が参考にしています