コテライザー 90オートⅡのレビュー

平均満足度 4.56 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コテライザー 90オートⅡ 中島銅工
中島銅工
6,998 / 税込 7,698
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-05
用途:
電線の半田付

一発で点火し、弱い火力の時も安定していて使いやすい。
ちなみに、十数年前に初期の自動着火の型(型式は覚えていない)を結構高頻度で使っていたが、その時は長年使っているうちに着火しなくなることがあった。中を調べてみると、本来の着火放電位置とは異なる個所で放電していたことが原因。
点火しないことが頻繁に起こったので、電気式のはんだごてを必ず持ち歩いたが屋外作業ではかなり問題になった。
そうならないことに期待する。

カネナカ食品工業株式会社 様2024-01-04
用途:
電気配線・熱収縮チューブの取り付け
対象商品:
10963881

今まで100V電源タイプしか使った事がなく、今回ガス式を使ってみたが、こんな便利なものがあるとは知らなかった。配線の込み入った所や電源のない場所では、本当に助かりました。91オートミニも欲しくなった。

2023-12-13
用途:
自動車修理
対象商品:
10963872

ハンダ付けは、前からこれ!電気式でないから、使いたい時にすぐ使えるし、コードレスだから車の中での使用にピッタリです。ヘビーリピーターです。

2021-07-20
用途:
電線の半田付け作業
対象商品:
10963881

オートミニも使用していて、重宝なので今回大型サイズを購入しました。コードレスなので大変便利です。長年使用していると着火不良になりやすいですが、ほとんどの場合、ガスの流量調整が狂ってくることが原因のようです。ミニタイプを修理に出したときにその調整方法を詳細に記載したカラー写真入りの説明書を戴きました。メンテも丁重な会社です。かつ料金も比較的廉価でした。

1人が参考にしています
2021-08-19
用途:
はんだ付け作業
対象商品:
10963897

10年近く前に買ったものの調子が悪くなったので、買い替えです。
使用回数は少ないのですが、電気がない場所で手軽にはんだ付けできるので便利です。
こて先がすぐに暑くなるのも利点です。

2019-11-08
用途:
半田作業
対象商品:
10963872

あまり頻繁には、半田しないのですが、作業するに、コードレスは、やっぱり使いやすい。

1人が参考にしています
2018-05-22
用途:
熱収縮チューブの加熱、屋外でのはんだ作業
対象商品:
10963897

レギュレータが不調になり新調しました。 昔からの定番商品、長い間お世話になっています。 バルブ開閉や火力調整がスムーズになり、とても使いやすく改善されました。

1人が参考にしています
2018-10-03
用途:
配電の結線に使用
対象商品:
10963881

こんな便利なものがあるとは知りませんでした。
早速使用しましたが、コードが無く重宝しています。

2017-05-08
用途:
自動車電気の加工取り付け及び修理
対象商品:
10963897

100Vコンセントがないところでも作業が出来るのでとても重宝しています。

2017-03-22
用途:
はんだ付け作業時
対象商品:
10963897

今まで使っていたものが調子が悪くなったので、買い替えです。
使用回数は少ないのですが、電気がない場所で簡単にはんだ付けできるので便利です。

三崎観光株式会社 様2016-11-30
用途:
配線結線時
対象商品:
10963872

一発で点火し以前の型よりは良くなっていますが 気温が低いせいか(外気温10℃)使用可能な温度になるまでにかなりの時間を要しました 温まってからは快調でした

2016-03-03
用途:
同軸の溶接
対象商品:
10963881

コードレスは初めてだがなんの問題も無し。スチールケースは現場仕事には必須なので有り難い。欲を言えばマルチホルダー付きも出してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

船橋機工株式会社 様2019-09-06
用途:
工事中の半田上げ
対象商品:
10963872

古くから使用しているがどうも圧電着火で着火せず使用不能となってしまう。電源なしで使用している現場では非常に問題。
電源なしではこのタイプしかないが着火がスムーズに行くよう改善してほしい。

1人が参考にしています
2016-06-09
用途:
旧車の配線引き直し
対象商品:
10963881

発注してすぐ届いたのは、すごく助かった。思ったより伝導率が高く、すぐ融解温度に達した。これなら、屋内でも使用(常用)したいと思った。ただ、尖先コテを使用したく同時注文しようとしたがコテ品番が掲載されていなかった。図形状のみ

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-03-25
用途:
電子回路計測器などの実験製作
対象商品:
10963872

初期の同等品を使った事が有るが、今回の(新型の)商品はガスの点灯時に先端部分が明るく光るのが、とても感心した。素晴らしい。

2016-05-07
用途:
自動車修理
対象商品:
10963881

コードレスな所が良い

島 電気商会 様2015-07-31
用途:
配線端子、および通信用同軸ケーブル直線接続用
対象商品:
10963881

一発着火で強火力、風で消えず、短時間ハンダ付可能で大満足です。

1人が参考にしています
2015-12-09
用途:
コネクター等の半田付け
対象商品:
10963872

ガスこては、すぐに調子が悪くなります、どうしても使用する場があるので、もう少し耐久性を考えて欲しいですね。

3人が参考にしています