メンテナンスフリーバッテリーのレビュー
- 用途:
- マイカーに使用
専門店よりコストパフォーマンス、上部に取っ手がついているのて設置も楽(かなり重量があるので持ち運びやすい)
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 10964581
注文から到着まで、驚きの速さであった。重機のメンテナンスなので、こいつは有難かった。値段的には多少不満がある。機能は満足。
- 用途:
- 消耗品の交換
何と言ってもコストパフォーマンスが高い点です。いつもありがとうございます。
リピーターです。
- 用途:
- レストア車両への取り付け
以前乗用車両にも付けていた事が有るので比較的安価で高価格バッテリーと同じくらい使用出来たので今回も購入しました。約10年放置の車を難無く始動してくれました。前回とは車両が違うのですが長持ちしてくれるのを期待してます。
- 用途:
- 古くなったバッテリーの交換
- 対象商品:
- 35258781
以前に一度当商品を購入し、使用していましたが、最近すぐにバッテリー上がりになってしまい、調べてみましたらちょうど10年前の購入でした。さすがに無理ですよね。 ○○国製のものは好きではないのですが、当商品はなかなか良いものであると思っています。 次もこれかな~。
- 用途:
- 旧車のメンテナンス
- 対象商品:
- 35258781
このメーカーは初購入ですが、メンテナンス投稿サイトでも紹介されてたので購入。使用前ですが、メンテナンスフリーバッテリーで、コスパ的にも☆4で
- 用途:
- カプチーノ EA21Rに使用
- 対象商品:
- 35258781
2015年3月より同バッテリー経年が7年8か月、故障も無く長く使えて安心ですね、インジケーターの緑表示が小さくなってますが、交換は来年年明けの予定です、又8年程もてば幸いですね。
- 用途:
- 自動車のバッテリー交換。
ACデルコは、トヨタディーラー用と一般用で商品の区別があります。いつもはトヨタディーラーで購入してましたが、値段も安いのと、当日商品で購入した場合、次の日には届きますので大変助かります。また、購入したいと思います。
- 用途:
- ACデルコ製に興味が有ったので。
- 対象商品:
- 35258781
丸9年経過した他社バッテリー(※某国産有名ブランド)、まだ大丈夫でしたが、さすがに9年はそろそろ不安でも有りました。なので車検整備に合わせて交換しておこうと、以前から興味の有ったACデルコ製を選びました。まだ使い始めたばかりなので何とも言えませんが今のところはすこぶる調子良く、不安も有りません。これでもし再び9年前後の寿命が有るならば、コストパフォーマンスは良いのではないかと思います。因みに取っ手付きは整備性良く、とても親切な有難い仕様と思いました。
- 用途:
- メンテナンスサービスに
- 対象商品:
- 35258797
やはり、信頼出来るバッテリーはパナソニックかこのacです。福岡ではトヨタのディーラーでも使われています。なかなかお店では買えないので、モノタロウで買えて助かります。
どんなバッテリーも、使う前に一度充電すると長持ちします。新品の時は80%ほどしか充電されてませんので。
- 用途:
- 車検の整備
- 対象商品:
- 10964554
寒くなる時期にバッテリーが弱くなり今回交換しました。今まで着いていたバッテリーより2ランク上のものにしました。適合性もすぐに検索でき取り付けも完璧でした。ありがとうございました。