メンテナンスフリーバッテリーのレビュー

平均満足度 4.43 (155件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メンテナンスフリーバッテリー ACDelco
ACDelco
6,498 / 税込 7,148
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。 【用途】乗用車用
155件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-10-03
用途:
バッテリー交換
対象商品:
10964545

信頼出来る商品です。現在使用している物がだいぶ弱って来てるので、思い切ってこの商品を入れて見ました、満足しています。

Solid 様2014-11-11
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
35258781

お客様の依頼が有ればこのブランドをいつも使ってます。今回はクーポン券もあったので尚更お安く購入出来てご機嫌です。

2014-12-14
用途:
車に
対象商品:
35258781

新車のバッテリーも4年も経つと始動性が少し衰え、充電しても元気が無く 新しいバッテリーを探していたところ評判が良いので購入。始動性は新品のせいか問題なし
後は、何年くらい この状態を維持してくれるか?4年を超えたら また投稿します。

2014-02-27
用途:
定期交換
対象商品:
35258781

3年毎に交換していますが今回初めてこのメーカーの商品を購入しました。
価格、品質に満足しています。

2023-06-24
用途:
予備のコンバイン(2条)
対象商品:
35258781

メンテナンスフリーバッテリーがこの価格。
車用ですけどコンバインに付けました。
振動やほこりが凄い環境ですがケンチャナヨ。
なにかありましたら辛辣レビューにて報告致します。

2人が参考にしています
株式会社ワークス員行 様2015-07-30
用途:
自社車両
対象商品:
10964554

信頼性が高く満足

1人が参考にしています
栗原 様2019-05-05
用途:
自動車用
対象商品:
10964554

一年使用しているが全く問題なく、上がる気配も無し。
流石はメーカー品。

2015-10-24
用途:
車検整備
対象商品:
10964536

信頼メーカーを低価格で納得です。

1人が参考にしています
2014-04-27
用途:
軽自動車に使用
対象商品:
35258781

純正を6年使用、朝エンジンスターターにて始動させていますが、-25℃になると一回では始動できなくなったので交換しました。一年目は満足できましたがどれくらい長持ちできるかわかりません。

川端商会 様2017-10-29
用途:
自動車用
対象商品:
35258781

はっきり言って使い物になりませんでした。
まん充電後に14.7V 5分後に13.9v 2日後には12.96vまで下がりました。電解液を入れて何年も経っているようなへたったバッテリーを買わされまして非常に残念でまりません。ちなみに12.6v以下になると
バッテリーの価値無しです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-03-05
用途:
自家用車
対象商品:
10964545

液を見なくていいので大変いいです。

2015-02-14
用途:
バッテリー交換
対象商品:
10964554

安心のデルコ製で問題なく使用でき満足。

2人が参考にしています
2014-04-07
用途:
デミオのバッテリーとして
対象商品:
10964536

以前のバッテリーよりも能力が高いためか、始動性が良くなった。

2021-03-08
用途:
バッテリー劣化で交換、
対象商品:
35258781

今回は息子のbB昨年は自分のサンバー用に交換、北海道なので出発前の暖気と車内を温める為リモコンスターターでエンジン始動させますが、一週間位乗らないとバックアップ電流が流れる為電圧降下し始動困難になりました、自分の経験から不具合無くエンジン始動出来ましたので再購入しました、自分は一年半過ぎましたが問題は出てません。

2014-02-20
用途:
妻の車用
対象商品:
35258781

使用中のものが弱っていたのでいい機会に購入できました。
おまけに、入会割引でありがたかったです。

有限会社OSS 様2017-09-01
用途:
車両整備
対象商品:
10964554

どうせ買うなら一緒にと買いましたがもう少し安ければ。。他のショッピングより高いのが残念です

1人が参考にしています
2014-06-10
用途:
車用バッテリー
対象商品:
10964563

取り付け前に、6Aで専用充電器に繋ぐと60%、暫く充電すると80%4時間で90%でした。
使用前には充電したほうが、良いと思います。2年保障なので問題は無いでしょう。

1人が参考にしています
2014-02-03
用途:
乗用車のバッテリー交換用
対象商品:
10964545

かなり軽量化されているのには驚きました
大手車メーカーも使ってるようなので安心です。

2013-05-20
用途:
船舶動力始動用
対象商品:
10964554

かねてから、密閉型が欲しくて、探していたところ、とても安価で手に入り、
しかも迅速な配送にて、とても感謝しています
またお願いします。

2014-01-19
用途:
ディーゼル車に使用
対象商品:
10964606

他のバッテリーよりCCAが高いので、クランキングがスムーズで始動性が抜群です。