極圧有機モリブデングリースウレアベースのレビュー

平均満足度 4.57 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
極圧有機モリブデングリースウレアベース エーゼット
エーゼット
1,998 / 税込 2,198
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-08
用途:
ロードバイクのハブに
対象商品:
58412523

自転車に極圧グリスが必要なのかは置いておいて,普通に使えます.防水性も同社のリチウムグリスに比べたらかなり良いです.

2016-12-02
用途:
電動バリカカンメンテ用として
対象商品:
10988327

中々探してもないグリスで、購入できて助かります。
焼付きなどの温度特性も200度まで耐えるグリスは意外に少ないです。

2016-07-15
用途:
自転車の保守
対象商品:
58412523

自転車に使用しています。水が掛かる事が多いので、ウレアグリスを選びました。粘度も標準的で使い易く、色もモリブデンが入っているのに黄色系で、目立たず気に入っています。量が多すぎないのも自転車にはありがたいです。

2016-07-19
用途:
自転車用グリスとして
対象商品:
58412523

ベアリングを注文する際についでに購入。無事3001円になって送料はかかりませんでした。
極圧グリスと言う事でベアリングに使用しようとしましたが、この商品はかなり固めなので手近に有ったオイルを混ぜて柔らかくして使用しました。
耐水性等は使い込んでみないと解りませんが、安くてウレアで有機モリブデンを試したいなら悪くない選択かと思います。

1人が参考にしています
2016-01-13
用途:
狩猟のスラッグ弾頭に塗布
対象商品:
58412514

スラッグ弾に塗布して使用していますが、使用後の銃身の汚れも取れやすく満足していますが、欠点として(あくまでも弾頭に塗る場合としては)ジャバラの口が太く、弾頭の微妙なカーブに添わせて塗布するのが少し難しい点がマイナスです。そうした用途に向けての製品ではありませんし、性能とは無関係ですが、細いチューブが付属するなどしたら満点です。

1人が参考にしています
2016-07-26
用途:
タイロッドエンド
対象商品:
10988327

そこら辺では売ってないので助かります。

2018-11-08
用途:
自動車等のメンテナンス
対象商品:
58412514

以前小さい容量の物を買ってツーリング用の自転車のハブに使用したところ、長期間荷物満載で雨の中や悪路を走ってもメーカー純正品と比較してベアリングの摩耗が非常に少なかったため、自動車にも試してみようと購入しました。

1人が参考にしています
2016-03-10
用途:
バイクの整備用部品
対象商品:
10988327

車輌メンテ時にグリスアップが必要な際に使用しています。

Moto&Auto Garage ALL-1 様2015-09-09
用途:
マリンジェットに使用
対象商品:
10988327

マリンなどのジェットの整備の時に使用しています
水に強いウレア系のグリスですが、製品自体は ヤマハの純正などに比べると全く劣ります
しかし、値段が安いので気兼ねなく使用できますね

2016-04-21
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
58412523

問題なく使用可能です
価格も安く、次回も購入予定です。

2015-07-22
用途:
愛車のロワアームボールジョイントに使用
対象商品:
58412523

ウレアベースと云う事で安心感が有り期待出来るので使用。粘度・色も良し。

2014-04-08
用途:
タイロットエンドブーツ&ダストカバーブーツ交換時に使用
対象商品:
10988327

このグリースはちょう度2で硬く耐水性能が高く、かつモリブデン入りで用途にぴったりです。

2013-12-24
用途:
車輌整備
対象商品:
58412523

以前から、同社の極圧タイプでないウレアグリースは使っており、従来のリチウムグリースより確かに性能が良いと感じておりましたので、今回車輌足周りなど荷重の掛かる個所用にこちらを使ってみる事にしました。
極圧タイプは普通のウレアより若干固めになっているようです。
長期使用してみないと確かな事は言えませんが、感触としては良さげな感じです。
ところで、80gのジャバラ容器入りが欲しかったのですが、MonotaROさんの商品ページには容器の形態が書かれておらず、商品画像も小さな文字が読めないサイズのパッケージ外装だけでジャバラかどうか解らず、型番を他所で検索して確認しなければなりませんでした。これは不親切です。
ところが今回[商品レビューを投稿する]のページを開くと対象注文コードのプルダウンメニューに[58412523 KY788 ジャバラ]とある……
もう一度商品ページに行ってマジマジと見てみるが、やっぱりどこにもジャバラとは書いていない………
いったいどうなっているのデスカ(?_?)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に商品の形態を追記させて頂きました。

2013-04-24
用途:
あらゆるベアリンググリス注入
対象商品:
10988327

2硫化モリブデングリスと比較して黒く汚れず、固まる事もなく使いやすい
シャーシグリスに比べて交換間隔を倍に伸ばすことができるほどのポテンシャルがある。
エーゼット新商品の
チッコイグリスガンとシリコングリス20gセット
商品番号: SE037 も 取り扱ってほしい

2人が参考にしています
2013-02-10
用途:
自転車デュラエースのかわり
対象商品:
10988327

デュラのかわり。リチウムベースのKY791の方がデュラには近いか?でも耐熱、防水、メンテ数減らす意味でこちらを選んだ。粘土はどれもちょう度2号。高速でよく走りよくメンテする人なら791orデュラでしょうか。。

3人が参考にしています