バッテリー/クーラント テスター(比重計)のレビュー
- 用途:
- トラックの整備
- 対象商品:
- 10988677
・トラックのクーラント濃度及びバッテリーの比重測定に活躍しています。改善点としては
0点調整のゴムキャップが抜け落ちやすいのはあります。調整はめったにしないため、
ネジ式のキャップだと良いかも。
- 用途:
- ラジエーターのクーラント濃度測定
- 対象商品:
- 10988677
安価にしては全然問題なし。表示も見やすい。高価な商品と、どこが違うのか知りたいくらいです。
- 用途:
- 自動車メンテナンス時
クーラント濃度がパーセント表示されていないのて、サービスマニュアル表示と合わせづらい。
- 用途:
- バッテリーの点検
- 対象商品:
- 10988677
レンズの中に黒い影有り、接眼レンズを回すと一緒に回るのでピントを合わせると目盛にかかり邪魔。付属の水で校正をとって新品バッテリーを測ると1.28を示し2目盛ずれている。仕方ないので新品バッテリーで1.26に校正してからでないと使い物にならない。とにかく出来が悪い大損したモノタロウ印はなるべく買わない
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 10988677
最初来た物は、メモリの一部が白く光って見づらいものだったが、連絡すると直ぐに代品を送ってくれた。
代わりに来た物は問題無く使えていて満足している。
- 用途:
- 暖房設備工事点検調整
- 対象商品:
- 10988677
プロピレングリコールの測定が可能という事で入手したが、ゼロ調整したにも
関わらず、メーカーから仕入れたマイナス18℃仕様の液をこのテスターで
計ると、マイナス25℃の表示となる。
古い方の液を、他社のブラインテスターでマイナス12度だったものが
このテスターで計るとマイナス16.5℃になる。
およそ3割強の誤差?
毎回、測定値から3割引きで判定する必要があります。
ウォッシャー液は、逆にマイナス35度と表記の品物を計ると、マイナス5度・・
目盛りの打ち方の問題? 基本的に不正確な仕様なのか?
安価な反面、質感が良かっただけに非常に残念。
このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。別途対応させていただきます。宜しくお願い致します。
- 用途:
- 自動車の点検
- 対象商品:
- 10988677
以前、よそからこの価格の3倍近くで購入いたしましたが、この商品の安さに魅力を感じ購入。使用した感想は、以前使用していた商品となんら変わらないです。
- 用途:
- トヨタのプロケア10と言う点検時にLLCの濃度とバッテリーの比重を計りお客様へのアドバイスを行います
- 対象商品:
- 10988677
クーラントを測定時、凍結温度は分かりますが濃度測定が出来ないので少し残念でした
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 10988677
一度使うと もうスポイト式なんか使えません、
以前の会社で非常に高額なプリズム式テスターを使っていたのですが
この商品を使ってみても全く遜色ありません、
作りも精度も全く同じですし ケースなんかコッチの方が丈夫そう、
これはお買い得!