ハイドロリックオイル(作動油)のレビュー
- 用途:
- 重機や農機の油圧システム用
- 対象商品:
- 01469082
複数回購入しています。だんだん値上がりしてますが小分けで販売してくれているので都度都度消耗使用するする自分にはありがたいです。コマツの重機には不適ですがヤンマーやその他メーカの油圧システムはこのグレードで対応OKなので助かってます。
- 用途:
- オートバイ整備のための油圧機器用
- 対象商品:
- 11071426
シールが抜けやすいとかの特段おかしなことでもない限り、作動油の良し悪しはなかなかわかりにくいものだと思います。高価なものと、安価なものの差はもうホントにわかりにくいですが、使っていて特に問題ないので、気軽にオイル交換できる方がいいと思って使っています。
- 用途:
- コンバインのHST
- 対象商品:
- 01469082
結論から申し上げますと動きます。動作に不自然な点はありません。
しかしながら農機メーカーの純正HSTオイルを強くお薦めします。
数千円ケチって数十万円の修理代を支払うのも農家あるあるです。
当然自己責任。おススメは農機メーカーの純正HSTオイル一択です。
家のはボロいんです。下取り0円宣告からのモノタロ号爆誕。(^^)/
- 用途:
- レッカー油圧装置の給油
- 対象商品:
- 11071426
コスパ良く油圧機械に異常は出てません。小分けで持ち運びが楽、オイルジョッキに移し替え無しで作業性向上しています。
- 用途:
- 薪割り機のメンテナンスに使用します
- 対象商品:
- 11071426
薪割り機のメンテナンス、オイル交換やオイル量低下に使用しています。コスパが良く機械にも影響ないので安心して使っています。
- 用途:
- 機械作動油
- 対象商品:
- 01469082
レビューを書こうと思ったら、全く同じ意見の方が居たのでちょっと笑った・・・
5本20リッター買ったが、プラケースは処分に困る、20リッター缶がないのでもう買わない。
- 用途:
- ユンボの作動油として
- 対象商品:
- 11071426
20リッター缶ですと 入れるのに大変でしたが こちらのオイルは小分けに片手で入れることができて 使いやすいです
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 01469082
何の問題も無く普通に使えます。大手メーカーと比べて、価格が安い分大変助かります。出来れば20L缶があるとなお嬉しいのですが?
- 用途:
- ユンボのメンテナンス
- 対象商品:
- 01469082
工場周りの環境整備に古いユンボで使用していますが油圧ポンプより中心部から駆動モーター間で作動油漏れあり補充油として使用しています。コスト面で満足してます。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに
- 対象商品:
- 11071426
32番をずっとリピートしています。
お安くて良いです。
昔は付いていなかった蛇腹ホースが付いてくるので助かりますが、毎回は要らないので別売りにして、その分オイルがお安くなると嬉しいですね。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 11071426
バイクフロントフォークオイルとして使用しています。自分の乗り方だと全く問題ありません。安くて助かります。
- 用途:
- シリンダーの作動油
多種多様に使えてコスパ最高です。
出張修理に持って行くのにかさばらない、量も多過ぎず、少な過ぎず良い商品です!