オフセットラチェットドライバーのレビュー

平均満足度 4.50 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オフセットラチェットドライバー ANEX
ANEX
1,298 / 税込 1,428
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-19
用途:
DIYの場面で

木工DIYには必要不可欠です。素人が使用するにはちょうど良いレベルでした。

2024-12-15
用途:
職場の網戸張替え時等に使用

網戸張替え時に使用しようと思い購入しましたが、狭すぎて入りませんでした。確認不足でした。

2024-04-03
用途:
ジムニー ja22デスビ交換用
対象商品:
11075793

ジムニー ja22のデスビからのオイル漏れがあり、デスビキャップの取り外しにはこれが必須です。
ネジも舐める事なく外すことができました。
欲を言えばラチェット機構の動きがもっと軽いと使いやすいかな。

日瓢礦業株式会社 様2022-06-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11075793

機械の狭いところにある六角穴付ボルトを回すとき、六角棒レンチだと抜差しが大変。このオフセットラチェットドライバーは使いやすく重宝しています。

2023-04-14
用途:
普通のドライバーが使えないところで使用
対象商品:
11075793

右左の回る切り替えがあるが上手く使えないので手で回して使ってます。改善して欲しいところです。

2021-12-14
用途:
仕事での作業
対象商品:
11075793

すごく使いやすいです。ドライバーを回す方向も変えられるので、狭い場所でも器用に作業が出来ます。

2021-11-23
用途:
狭い所で
対象商品:
11075784

狭い所の締め付け取り外し作業が大変楽になりました。

株式会社イトウコーポレーション 様2021-04-30
用途:
機械メンテナンス等
対象商品:
11075793

言う事なし
使い易い、軽い、狭いとこに最適ですので
重宝してます。

2021-05-16
用途:
思っていたのと、ちょっと違いました
対象商品:
11075793

私の勘違いもあるのですが、思っていたのとちょっと違いました・・・。
そのうち使う時が来るでしょう

2020-01-27
用途:
普通に使えます。
対象商品:
11075784

思ったより小さく軽いです。
もう少しストロークがあると力を加えやすいですが、
普通に使えますので重宝しそうです!

1人が参考にしています
2019-12-04
用途:
狭い箇所のネジ締め
対象商品:
11075793

とても使い勝手が良いです、兼古製作所は近所で他にもいろんな工具使わせて頂いております。

2019-09-25
用途:
機械設置工事
対象商品:
11075793

狭い部分でのねじの締め付け作業で活躍した。
普段の作業ではあまり出番が無いが、いざという時助かり、
価格的に満足。

2019-06-11
用途:
自作アンプ隙間のネジの取り付け
対象商品:
11075784

自作アンプは現物合わせの連続で計画外の基板を隙間に取り付けることがありがちです。その際に、これがあるといちいち分解しなくても実装作業ができますので、大変便利です。

2019-05-15
用途:
エアコンのクリーニングでカバーを分解するために使用
対象商品:
11075793

コンパクトで、狭い場所も簡単にビスを脱着でき、時間短縮につながりました。

1人が参考にしています
組立本舗 様2018-04-18
用途:
装置機械組立時
対象商品:
11075793

狭い所の締め付けに最適、高さが低い、アダプタ、オフセットだけでも安く売ってほしい!

2019-01-21
用途:
:玄関の扉の修繕作業
対象商品:
11075784

玄関の扉がピタッと閉まらないので、診たところ、扉を繋ぐねじが抜け落ちていることが判明。普通のねじ回しでは対応不可のため、このドライバーを購入した。おかげ様で修繕することができました。ありがとうございました。

2019-02-13
用途:
狭い場所でのボルト取り付け時
対象商品:
11075793

ギア数?が少ないためハンドルを回すスペースが無いところでは使いにくい。細かくカリカリ回るようになってほしい。

2014-07-17
用途:
組立設備
対象商品:
11075793

このタイプの工具では使い勝手が一番。ビットが錆やすいのが唯一の不満。何個も持っていて海外工場にも置いている。