プラスチックピンセットのレビュー

平均満足度 3.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プラスチックピンセット TRUSCO
TRUSCO
479 / 税込 527
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。 【用途】半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-28
用途:
小さなシール片の取り扱いに

痒疹にドレニゾンテープというはり薬を使用しているのですsが、7mm角くらいにカットしたものを、台紙から剥がす際にピンセットを使用しているのですが、金属製では飛行機搭乗時に引っかかりそうなので、樹脂の物を探していました。欲を言えば毛抜きくらいに短い樹脂製ピンセットがあればいいのだけど。

2023-12-18
用途:
歯科技工
対象商品:
11078672

小さな磁石を掴むのに使用しています。金属製だとくっついてしまうのでこれだと便利です。

AC-X TECH 様2023-08-26
用途:
小型半導体のピックアップ
対象商品:
11078697

先端がピッタリ合うので小さな部品を拾いやすい。とても良い品物。

2022-06-25
用途:
金属箔の取り扱い時
対象商品:
11078681

それなりに強く掴めますし、掴む部分が厚くないので、金属箔などの薄いものを挟む際にも重宝しています。

2022-03-07
用途:
製品取り扱い用
対象商品:
11078654

定番商品です。傷つきやすい部品を扱うには樹脂製が有りがたいです。

1人が参考にしています
2018-10-30
用途:
プリント基盤の修理メンテナンスの時 。
対象商品:
11078663

少し、短いと思う。もう少し長いと私は、思う。又、弾力があると、なお良い。

1人が参考にしています
T-FORMATION 様2018-06-17
用途:
機械修理
対象商品:
11078663

プラスチックということで、一番心配したのは掴む力ですがしっかりしてます。
コネクタの接点に触れそうな作業に重宝してます。

有限会社シーエーティ 様2017-01-23
用途:
電子機器のメンテナンス。
対象商品:
11078681

適度な機械的強度が有り、電気的絶縁性が保たれるので問題なし。

2017-06-07
用途:
電子部品のピックアップ
対象商品:
11078654

精度が無さすぎる。部品を摘むのに左右にズレる。先の強度も無い。頻繁に摘むと削れる。

1人が参考にしています
2016-03-23
用途:
細かい部品の移動
対象商品:
11078654

細かい部品を掴んで少し力を入れすぎるとピンセット自体がけっこうしなるので、落としそうになることが多く扱いずらい気がします。もう少し先が細くしなりが少なくてもいいかなと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-08-11
用途:
精密部品をつかむため
対象商品:
11078663

素材がプラスチックとのことで軽くて女性にも扱いやすいのですが、逆に軽すぎるので小さい精密部品も軽いのでつかんだ時、つかんでいる感覚が分かりずらい。(持つ長さが男性には少し短いので長めがあると有り難いです)

エー・ワイ 様2014-06-12
用途:
プリント基板への半導体半田付け作業に使用。
対象商品:
11078663

口の開き具合が狭い(10mm)。ICをつかもうにも少し開かないと掴めないため作業性が悪い。
現在使用のピンセットは20mm弱開いており、不自由さを感じない。
選んだ目的は、磁化されないから。

1人が参考にしています
Madoca Electronica 様2010-09-05
用途:
電子部品を数える作業
対象商品:
11078681

とても使い易く作業スピードが3倍以上になりました!!100均の類似品より実質お値段は8倍ですが納得のいく価格だと思います。

2014-07-20
用途:
光ケーブル0.25単芯取扱時
対象商品:
11078663

使い勝手が良く重宝しています

2010-09-20
用途:
小さな部品取りに…
対象商品:
11078654

先端の開きが小さすぎるし握るところが柔すぎて力が入れられなく使いにくいものでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見はメーカーに申し伝えておきます。宜しくお願い致します。