シールキットのレビュー
- 用途:
- ja11ジムニーのフロントブレーキメンテナンス
- 対象商品:
- 35007682
ja11ジムニーのフロントブレーキのキャリパーメンテナンスで使います。意外とブーツ敗れやグリス切れがあるのでセットになっているので毎回交換して助かります
- 用途:
- キャリパーオーバーホールに
- 対象商品:
- 11099015
MH21S 4型に使用。ピストンと同時購入。ミヤコですので品質・値段も申し分無し。これ以外に必要なものといえば補充用のブレーキフルードとバンジョーガスケットでしょうか。状態にもよりますがアンチノイズシムセット(55820-76G01等)も交換したければ必要です。
- 用途:
- 車整備
とくに問題なく使用できた。が、ピストンが再使用するには汚すぎのため、そちらを追加購入した。
- 用途:
- 劣化 交換
- 対象商品:
- 11099112
UA-L900S EF-VE 2002年9~に使用。問題なし L900でも年式によって違いがあるようです、適合確認ありがとうございました。 調子よいです。
- 用途:
- 自家用車メンテナンス用
- 対象商品:
- 11099067
この度は大変助かりまして有難う御座いました。
キャリパーが固着していて、使用する度にに音鳴りがひどくなって困っていました。
また発注して即日発送して頂き修理が出来て大変感謝しております。
有難う御座いました。
- 用途:
- キャリパーのオーバーホール
純正部品が高騰している中、純正同等で何の問題もないので重宝しています。
- 用途:
- ブレーキキャリパーのオーバーホールメンテナンス
- 対象商品:
- 35009213
シール自体の品質はOEM品と同等で全く問題ありません。グリースが必要以上に添付されているため、少し余ってしまうところがもったいないです。
- 用途:
- ブレーキキャリパーのオーバーホール
- 対象商品:
- 35008093
23型ジムニーのブレーキキャリパーオーバーホール用に購入 グリス付属で一式揃う 耐久性も問題なく使用可能
- 用途:
- ブレーキのオーバーホール
- 対象商品:
- 35009186
フロントブレーキのオーバーホールのために購入しました。
純正同等品の安心感があり、こちらの10%割引と、レビュー投稿のクーポンを使用してお得に買えて満足してます。
- 用途:
- ジムニーのキャリパーのメンテナンスに使います。
- 対象商品:
- 35007682
バギー車は、オフロード競技で使用するので、泥や土でいつもキャリパーが汚れています。2,3年ごとに固着するので、そのたびに、清掃とさび落としをして、シールキットを交換します。必要部品があるのでとても楽にできます。
- 用途:
- マーボーブレーキOH
いつもの部品商から入手できない品が、入手でき助かりました