カップキットのレビュー

平均満足度 4.60 (301件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カップキット ミヤコ自動車
ミヤコ自動車
399 / 税込 439
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
301件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-08-02
用途:
自動車整備
対象商品:
11099462

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

2016-05-01
用途:
オーバーホール
対象商品:
11099471

適合を調べるのが大変でしたが、
この値段で入手でき、性能も十分です。
もっと、早く利用すれば良かったです。
また、リピートします。
適合検索が容易になることを希望します。

2016-05-19
用途:
ブレーキのOH時
対象商品:
11099401

適合確認も含め非常に便利でありがたいです。
もっと多種多様な部品の品揃えを期待しています。

1人が参考にしています
2019-03-29
用途:
車検時の前整備
対象商品:
11099496

さすがミヤコ自動車、なんの不満もありません。純正は片側が1パックになっていて2パック必要だが、この製品は1台分なので数量を考える必要がない。

1人が参考にしています
ウッドベルファクトリー 様2017-05-11
用途:
自動車の整備に使用
対象商品:
11099462

メーカー品なので、使用については全く問題なしです。

oldmotors yamazaki 様2017-03-26
用途:
車検整備
対象商品:
35009642

ゴムは消耗品ですので2年ごとに交換しています。特に問題なく使用できます。またリピートします。

2017-07-29
用途:
CT21Sリアブレーキオーバーホールに使用
対象商品:
11099356

純正品より安いのでこれにしました。取り付けも動作も問題ないです。耐久性は、まだ分かりませんが・・・

2016-04-08
用途:
ブレーキオーバーホール
対象商品:
35009457

ブレーキパッド交換のついでにカップも交換しました。
ゴムが劣化するのは仕方ないので、ブレーキ関係は点検整備は早め早目が安心ですね。
純正部品と変わりなく、今のところ問題なく使えてます。

2017-03-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
35009457

純正品同等の品質で問題なく使えてます、次回も利用したいです

2017-05-30
用途:
ブレーキオーバーホール
対象商品:
35011051

純正同等だと思います。使用上何の問題もありません。

古賀自転車店 様2019-05-03
用途:
車検整備
対象商品:
11099505

01433-SA0-000で検索したところWK-504が出てきたが不適合でした。
正しくはWK-503が適合のようです。時間を無駄にしてしまいました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
パーツNoを修正致しました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

2017-01-30
用途:
車の車検時
対象商品:
11099462

毎回の車検時に、交換しているので、問題なく使用、しています。

高塚急送 様2016-07-29
用途:
Rブレーキオーバーホール
対象商品:
11099374

車検のたびに交換なので安くて助かります。

2016-04-02
用途:
ブレーキOH
対象商品:
35012327

自家用車で使用する為、純正より安く買えるので助かります。

2016-03-15
用途:
ブレーキの修理
対象商品:
11099356

ブレーキの修理を、終えることがができました。
安く済みした。

2017-05-21
用途:
ホイールシリンダーメンテナンス
対象商品:
35009642

ホイールシリンダーメンテに使用。純正ブーツより柔らかい。使用には問題ないです。

1人が参考にしています
2016-11-25
用途:
カップ交換
対象商品:
11099426

純正品と変わらない 簡単に交換できました。とてもいいです。満足です。

2016-12-22
用途:
車検の時
対象商品:
33029884

コストパフォーマンスで何の問題も無く使用しています。

2016-11-15
用途:
自車のメンテナンス
対象商品:
11099417

安い値段で部品交換ができました。特に問題なく使用しています。

2016-08-23
用途:
ブレーキの分解整備
対象商品:
35009457

消耗部品ですので、大変安く購入する事が出来てとても助かります。

1人が参考にしています