Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.70 (124件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
124件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-16
用途:
自動車整備作業用

DA17系のエンジンコントロールバルブからのオイル漏れで、コントロールバルブは正常に作動しているのですが、ここのOリングが単品で出なかったため、Oリングの寸法を測って代用品として交換。漏れは無くなり、もちろん正常に作動しています。
単品で出ないOリングの交換にはモノタロウさんはいろいろな種類のOリングを注文出来ますのでいつも助かってます。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
高圧ホースのOリング

某黄色い会社の高圧ホースのOリングが劣化で水漏れしていたので購入
以前にホームセンターで購入したニトリル製のP-5の物をつけていたが半年持たなかったでの材質を変えてみた。
装着直後の使用では問題なかったけどどれくらい持つかは要確認かと思います。
ニトリル以外の材質の物を少量から購入出来るのでありがたいです。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
二輪車のメンテナンス

耐油・耐ガソリンに優れ、潰れにも強く熱源の近くでも弾力を維持しており、部品締結時のエア漏れ防止に重宝しております。今後ともリピートさせていただく予定です。

2025-06-17
用途:
バイク
対象商品:
11100975

ガソリンに曝されるところに使って、もう数ヶ月経つが
伸びたり千切れたりもなく Oリングの機能は果たし続けてる。 キャブなんかにも使えますね

2025-05-04
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
11100993

CBR750スーパーエアロキャブレターフューエルジョイント純正部品廃盤のため使用。ガソリン対応で漏れること無く使用できてます。

2025-04-23
用途:
バイク整備作業

純正品番指定外の規格oリングに使用。フッ素ゴム製品のため品質に問題はありません。

2025-04-15
用途:
デリバリバルブからの燃料漏れ補修用。
対象商品:
11101063

まさかのガスケットも買えたので、セットで交換。ばっちり止まりました!モノタロウさん感謝です!

サン・ワークス 様2024-09-22
用途:
携行缶のノズルの修理

ガソリン携行缶のノズルやキャップのパッキンの交換に使用しました。耐ガソリンのOリングでないとすぐに劣化しますのでこの商品を使います。ホームセンターなどにはあまり置いてないので助かりました。

2人が参考にしています
2024-11-06
用途:
この手の品のサイズの測り方が難しい。

サイズの測り方が難しいので、近いサイズの前後も同時に購入しています。

トンボ理容所 様2024-07-27
用途:
hsr45ニードルジェットのOリングとして
対象商品:
11100993

少し線径が太めだが使える。固定ネジを締め込むと適切な位置まで納まる。

2人が参考にしています
2024-04-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
11101002

耐久性についてはわかりませんが、寸法や品質は問題ありません。
個別に梱包されているので、使い易いです。

2023-12-26
用途:
自動車整備一般
対象商品:
11100975

専門メーカーの高品質な製品が少量で発注できるのがとても助かります。自動yさメーカー純正品とそん色ないと思います

1人が参考にしています
2023-12-15
用途:
加圧スプレーの修理に
対象商品:
11101063

モノタロウの有機溶剤用加圧スプレー(オートスプレー)のポンプ内パッキンが直ぐに有機溶剤に負けるので購入しました。
加圧スプレー内のパッキンよりは有機溶剤への耐性が強いです。

株式会社 小河ペインティングセンター 様2023-09-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
11101063

塗装機械用の商品のメンテナンス使用しました。漏れも無く順調に使用で来てます

2023-12-29
用途:
機器用シーリング
対象商品:
11100941

細かいサイズから、1個単位で購入できるのは助かります。

遊牧舎 様2023-02-08
用途:
チェーンソーの燃料キャップ、オイルキャップ
対象商品:
11101194

燃料キャップ、オイルキャップの寸法を測定し購入し、元(純正)の元と付け替えて利用していますが、全く問題なく機能しています。 今後耐久性を見て、今後も利用したいと思っています。

2023-05-16
用途:
バイクのキャブレターのFUELラインのOリングがメーカーの部品設定が無かったので買いました。
対象商品:
11100975

キャブ組んで使いましたが漏れも無く何の問題もありません。

2023-02-27
用途:
キャブレターのパッキン
対象商品:
11100941

耐油、耐熱性がありピッタリサイズ。消耗品なので助かります。

2022-10-21
用途:
バイク整備作業
対象商品:
11101106

バイク、ガソリンタンク用タンクキャップのオーバーホールに伴う、Oリングの交換となります。少し高価となりますが、本品フッ素ゴム製となり耐ガソリン性は最強となります。ニトリルではなく耐溶媒性、高耐久性からフッ素ゴムがお勧めです。

1人が参考にしています
2022-12-14
用途:
バイク修理
対象商品:
11101097

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。