Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.70 (124件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
124件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11101307

Oリングは多種多様のサイズがあるにもかかわらず,当日出荷に対応していただき,大変助かっています.もちろん,性能,梱包にも問題はありません.

株式会社ARF 様2023-02-06
用途:
エアー漏れしないように固定タイプとして使用
対象商品:
11100966

買ってみないとОリングの肉厚がわからなかったので、ネットで購入も肉厚がもう少し具体的にわかればまた購入するのですが、買ってみてやはり細かったです。

2018-10-10
用途:
オートバイ補修部品
対象商品:
11100957

純正を購入するより安価でありNOKの製品なので安心してしようできました。

2017-04-12
用途:
ダイビングのタンクのOリング用に
対象商品:
11101063

ダイビングのタンクのOリング用に購入してみました。フッ素の方が若干高いのですが、高圧環境下で、耐久性が高ければいいなあ、と思っています。
使用してみて、耐久性があれば、こっちを注文したいと思います。

2017-02-16
用途:
ショベルスイベルジョイント
対象商品:
11101352

クボタミニショベルのスイベルジョイントから油漏れがありこの商品を使用しました。交換後は油漏れは解消しています。

1人が参考にしています
2018-10-08
用途:
車検やメンテナンス等
対象商品:
11101036

安かったので、購入して見ました。今のところ問題なく使用出来てます。

2022-06-21
用途:
PAXCESS 高圧洗浄機補修用
対象商品:
11100941

PAXCESS 高圧洗浄機の高圧ホースとトリガーガンを接続する部分で高圧ホースの先端に付いているOリングが破断した。
Oリング適合サイズに関する資料がネット上のどこにも無いため、破断したOリングや高圧ホースの先端部分をノギスで測り「4DP3」が近かったので購入した。
結果、水漏れは止まり再び使える様になった。
3個買っても100円に満たないので予備用を含めて購入した。

2022-01-26
用途:
灯油ポンプ補修
対象商品:
11101081

電池式ポンプの内部Oリングが劣化して灯油が漏れてきました。
給油口の50mmパッキンと合わせて交換したため、灯油漏れは完璧に止まりました。

2017-01-16
用途:
アメ車の燃料フィルター用に
対象商品:
11100993

海外から取り寄せる必要がなく流用できて助かりました。

1人が参考にしています
2020-10-17
用途:
バイクの整備
対象商品:
11100993

燃料漏れの対策でOリングを交換しましたが、ここが原因ではなかったようでした。まだ装着したばかりなので耐久性は判りませんが機能的には問題なさそうです。

カズコーポレーション 様2016-05-11
用途:
バイク修理
対象商品:
11101036

バイク修理に使用しています。
材質もガソリンまで対応しますので安心できました。
またサイズも各種あったので都合の良いサイズは結構見つかります。

1人が参考にしています
studio Hz 様2017-06-29
用途:
リールのフリクションリングの代替品
対象商品:
11101307

某釣り具メーカーの製品のアキレス腱、
フリクションリングの代替品として購入。
リールの中で純正品は粘土状に崩壊するので
耐油性優先でこのリングに交換。
型落ちで純正パーツも入手困難なので。
サイズがいろいろあり番手違いの
リールにも選択可能で重宝してます。

2021-01-22
用途:
バイクのシリンダーヘッドとシリンダー間のオイル通路からのオイル漏れ対策
対象商品:
11101011

Z250LTDという年代物のバイクに乗り続けてるんですが、空冷で油温が高いためかヘッドとシリンダーの間からオイル滲みがあり、ここはOリング3個でシールされてるんですが、既に純正はなく、せっかくだからフッ素にしようとモノタロウを調べたらピッタリなのがあって、購入しました。3個でいいんだけど、商品が1個30円くらいなのに送料500円なので、将来も考えてまとめて10個買いました。まだ組んでませんが、フッ素なので治るでしょう。送料高いっすよ!

2017-10-02
用途:
トラック補修に使用
対象商品:
11100984

地元の業者に一本だけ、注文するのは、かっこ悪いけれど、ここでなら大丈夫、長方してます

2020-05-05
用途:
水回りの交換用
対象商品:
11101081

家庭での水回りの配管のパッキンとして購入。可もなく不可もなし。

2020-04-28
用途:
Colemanの交換修理用
対象商品:
11100975

Colemanのガソリン機器のメンテナンス用に購入。フッ素ゴムの方が耐油性がありそうなので選択。

2016-05-27
用途:
バイクの燃料漏れ
対象商品:
11101045

完璧に直りました。流石日本製です。

1人が参考にしています
2015-09-07
用途:
バイクキャブレター交換用として購入
対象商品:
11100957

バイクのキャブレターの交換用として購入しました。
1個から購入できるのですごく助かっています、消耗部品ですのでまた購入しようと思います。

2016-10-30
用途:
緊急試作的補修作業
対象商品:
11101002

なにしろ納期が早い。手間無く入手できた。この商品に限ったことではないが、店頭で物を探す時間があったら発注が終わっている。ただ、同梱が同程度の小物だったのでネコポスになってしまい、到着がどうなるのか宅急便センターに問い合わせた。(ヤマト運輸が外部業者・・・自転車で回ってくるオバチャンとか・・・に渡していたら納期がまずかったかもしれないと思った)企業で買っているうちは宅急便と同便みたいですが(地域・地区と事業所規模によって異なると思います。)

2019-08-08
用途:
ガスコンロの火力調整バルブのメンテ
対象商品:
11100957

キャンプ用ガスコンロの火力調整バルブのOリング交換に使用しました。純正品とまったく変わらないどころかこちらの方が良いと思います。