Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.63 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK
NOK
99 / 税込 109
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
97件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-22
用途:
ガスガンのバルブ用
対象商品:
11102174

品質精度が高いので、ガスのシーリングには満足です。

GENCHI YARD 様2020-12-08
用途:
キャブレター のオーバーホール
対象商品:
11102192

オーバーホールキットでは不要な部品もあり、単品で純正より安く買えて満足しております。

2020-10-26
用途:
エアージャッキのメンテナンス
対象商品:
11102646

エアージャッキのメンテナンス用に購入しました。エアーピストンが復活して無事にジャッキが動くようになりました。

2020-08-18
用途:
アストロプロダクツ1リットル携行缶
対象商品:
11102357

補修品でOリングのリリースがなく困ってました。寸法測ってドンピシャなサイズがあり助かりました!耐ガソリンなのと、今後なくなる心配もなく満足です。

2020-08-09
用途:
バイクのキャブレター掃除
対象商品:
11102287

純正部品で出ない部分のOリングに使用しました
高品質で問題ありません

2人が参考にしています
2020-10-16
用途:
試験用
対象商品:
11102612

重要な機能部品ではあるが消耗品のため、納期が短いのでとても助かった。

2020-10-08
用途:
スクーターのオイルシール
対象商品:
11102472

希望のサイズがあって助かりました。
役割を果たしてくれています。

2020-07-01
用途:
流し台の排水口のメンテナンス
対象商品:
11102445

排水口の異形パッキンがヘタってしまったが専用の補修部品が無かったため代わりに2連にして使用。ホームセンターにはないサイズでしたが翌日着荷で着荷時に変形も無く想定通りに装着できました。

2021-02-24
用途:
パルホリデーのウインカーレンズパッキン
対象商品:
11102235

純正品が高いので代用品として使用しました。
問題なく使用できました。

2020-03-26
用途:
bmw r100rs キャブのジェット類
対象商品:
11102174

多種なサイズで、少量で発注可能が魅力。。お安いので、数種類頼んでも、へっちゃら。

1人が参考にしています
2020-03-16
用途:
ガソリンコックのOリング
対象商品:
11102201

純正部品は廃番のためこちらを注文しました。細かいサイズ設定があるので助かります。

1人が参考にしています
2019-12-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11102375

耐油のOリングはホームセンターではあまり売っていないため良いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-02-26
用途:
ガソリン携行缶蓋(油注ぎ口 耐油性)のパッキン交換用
対象商品:
11102226

蓋のパッキン用としては太さが細いようです。多分別用途のパッキンだつた様です。

2020-08-01
用途:
自動車の修理
対象商品:
11102305

他の商品と同時購入で送料無料で助かりました、ホームセンターにはありませんでした。

2020-02-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11102271

問題なく使用しています。寸法の検索方法をスムーズにしてほしいです

2020-01-31
用途:
メンテナンス
対象商品:
11102375

定期的に交換してます。部品1個でも購入できて満足です。

2019-04-11
用途:
VAPEのドリップチップ用に
対象商品:
11102192

VAPEのドリップチップ用に使っています。4種Dのフッ素なのでにおいがありません。

2018-07-08
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
11102165

キャブレターのオーバーホールで使用しましたが、安価で助かります。

1人が参考にしています
2018-06-24
用途:
発電機キャブレターのシール部交換
対象商品:
11102183

寸法精度は全く問題無く、キャブASSY交換を防げ、費用は
百分の一で済みました。メンテに役立つ部品供給は本当に助かります
。今後も早めのメンテに使用したいと思います。

2019-01-28
用途:
車のオイルゲージ用
対象商品:
11102183

古い車なので最近オイルゲージから、オイルがにじみ出ていました。これでにじみが無くなりました。