Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.63 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK
NOK
99 / 税込 109
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
97件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-08-07
用途:
オートバィ
対象商品:
11102357

できればこのサイズで運動用が有ればうれしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2019-03-22
用途:
ラジエター液交換時に
対象商品:
11102533

サーモスタットと一緒に交換しました。
問題なく使用できました。

2018-05-06
用途:
自動車整備用に使用しました。
対象商品:
11102497

カタログで注文して、すぐに届くので何時も助かります。

2018-01-05
用途:
ガソリンストーブの補修
対象商品:
11102183

peak1ストーブフェザー400B701JのOリングが傷んで赤レバーからガソリン漏れがするので似たサイズ3種類購入、少し緩い気もしますが今のところ漏れ無く稼働してます。

2人が参考にしています
2018-02-04
用途:
ポンプ
対象商品:
11102165

噴霧器の修理に購入。サイズも豊富で単品売りでコスパがいいです。

2017-09-14
用途:
自動車の後付けオイルクーラ接続部のオイル漏れ対策
対象商品:
11102305

中国製の後付けオイルクーラ用オイルブロックの接続部に付属していたオイルシールのサイズが出鱈目で、溝にあったものを探して購入。オイル漏れが治って、ホームセンターなどでは欲しいものが手に入らず、とても満足しました。

2018-03-07
用途:
耐油性が必要な部分に;使っています。
対象商品:
11102305

流石にフッ素ゴムです。
全く油には負けません。
購入して正解でした。

2017-10-27
用途:
燃料ラインのパッキン
対象商品:
11102201

今まで純正品を使っておりましたが、どんなものか今回使用してみました。現在テスト中です。

2017-11-23
用途:
キャブレタの分解清掃
対象商品:
11102165

純正部品はOリングのパーツだけでは買えないため,寸法を測って多分このサイズだろうということで購入。今のところ問題なし。

2017-09-14
用途:
灯油バ-ナ-のパッキン
対象商品:
11102183

耐熱性、耐油性が要求されるため、品質管理が十分と思われるメ-カ-品を購入しました。満足しています。

2018-03-11
用途:
ガソリン漏れ
対象商品:
11102226

純正より安価だったので買ってみた。物は同じと思います。漏れも直りました。

上原工業 様2017-07-14
用途:
2輪で使用しました
対象商品:
11102515

2輪では、こう言ったOリングが必要です。
純正品は高いのでサイズを揃えてもらえると助かります

2018-01-29
用途:
工業高校の課題作品用の部品
対象商品:
11102463

小ロット対応と種類が豊富であることから購入しました。

2016-10-01
用途:
バイクのキャブレター
対象商品:
11102226

バイクのキャブのインナーパーツに使いました。種類も豊富で、問題無く使えたので助かりました。

2016-08-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
11102542

耐ガソリン用のフッ素リングがホームセンターに無かったため
モノタロウさんで注文しちゃいました。非常に助かりました

2017-02-08
用途:
バイクの燃料コックのシール
対象商品:
11102323

古いバイクで部品が出なくなっていたのが やっと治りました
部品を扱う店は 町にも有るのですが この素材の物が無かったり
取り寄せになるし ばら売りだと嫌がるし 自分で探すのは少し手間取ったけれど
モノタロウで見つけられてよかったです

カズコーポレーション 様2016-05-11
用途:
バイク修理
対象商品:
11102244

バイク修理に使用しています。
材質もガソリンまで対応しますので安心できました。
またサイズも各種あったので都合の良いサイズは結構見つかります。

2021-11-24
用途:
草刈り機オイルシール
対象商品:
11102296

Oリング型番間違えました。素人にも判る一覧表がないでしょうか。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。

2016-03-30
用途:
バイクのキャブレター用
対象商品:
11102174

キャブレターのOHに使用しました。少ない量ですが、安く入手出来ました。

2020-05-05
用途:
水回りの交換用
対象商品:
11102305

家庭での水回りの配管工事の際の パッキンとして購入。可もなく不可もなし。