Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.63 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK
NOK
99 / 税込 109
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
97件中 81~97件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-08-05
用途:
旧車オートバイのキャブレターのオーバーホール
対象商品:
11102183

旧車のオートバイなどはメーカーからのパーツの供給が廃止されているものが多く、0リングは寸法が合えば使用できるので助かります。

藤自動車工業株式会社 様2013-07-25
用途:
エアコンゲージホースの接続部
対象商品:
11102192

ゲージメーカーに問い合わせてもオーリングだけの設定はないとの事でサイズの合うものをいろいろ探していたところ御社のホームページに載っていましたので購入しました、助かりました。

2014-06-13
用途:
キャブレターのフロートバルブパッキン
対象商品:
11102201

純正部品と比べても、変わりなく安価で交換することが出来ました。

2019-06-14
用途:
トイガンのマガジンガス漏れ修理で使用してみました。

線径がやや細い感じでしたがガス漏れが収まりました。

2015-04-20
用途:
バイク キャブの修理
対象商品:
11102646

キャブフロート室のシール用として購入した。組み込んでみると全長が約2~3mm(わずかではあるが)短く、組み込む際に外れやすく苦労した。線長で3mm短いということは、内径で約1mm大きいものがあるとベストであるが、1mm飛びに全てのサイズの在庫を持つことなどできないことは理解できる。
今回このサイズで何とか組み込みができ、ガソリン漏れもきちんと止まり、性能には満足している。
購入される方へ:少し短くても組み込みができるのではと考えましたが、縮む力ですぐに外れます。全長はきっちり調べてオーダーしたほうがいいですよ。
モノタロウさんへ:どうしても違ったサイズを望まれる方へ特注ができるようにしたらどうでしょうか? 手間がかかるのでちょっと無理かも?

1人が参考にしています
2013-05-20
用途:
バイクタコメーターギア出し部分の目隠し用ボルトのパッキン
対象商品:
11102244

エンジン部分なので、耐熱性・耐油性がよくサイズもぴったしです。

2013-07-30
用途:
エアー関係の配管部の摩耗品と交換
対象商品:
11102332

種類が豊富で今後も予備品としても現場にサイズのチェックを指示

有限会社エ.フォト 様2013-01-12
用途:
定期部品交換用に
対象商品:
11102357

コスト、商品性も総合的に何も問題はありません、単価も安くて
納期も早くて凄く満足しています。
種類も多くて少し迷いましたが現状は満足です。

2013-11-18
用途:
キャブレターOHに使用
対象商品:
11102174

特に問題なく使用できました

2013-11-18
用途:
キャブレターOHに使用
対象商品:
11102165

サイズがあえば特に問題なく使えるものなので安くてたすかります。

2013-10-23
用途:
バイクのキャブのOリング
対象商品:
11102357

メーカーでは単品で買えないので助かってます。

2012-09-24
用途:
エンジン試験用の応急部品
対象商品:
11102463

急遽必要になり注文しましたが,週を挟んだものの早く届けて頂いたので
大変助かりました.ありがとうございます.

2014-06-23
用途:
オイルクーラーアタッチメントオイルシール用
対象商品:
11102603

エンジンレストアや整備でシール部分をいったん分解すると組み込みした後、オイル漏れが起きやすいため予備のものと含めて購入しました。液状シールと併用し全くオイル漏れがなく安心しました。

KUNUGI 様2011-10-28
用途:
石油ポンプの補修
対象商品:
11102506

寸法どうりきっちり合いました。30年間使用したポンプがよみがえりました。

2012-09-28
用途:
FJ1200のバイクのキャブレターのオーバーホールの際に内部のオーリング交換に使用した。
対象商品:
11102217

純正品を使用するとセット品になったりと費用がかさみますがオーリングだけでよかったのでサイズを調べたところ同じサイズがありましたので組み込みました。いい感じのはめ込み具合で、現在、約350kmほど走行しましたが何も問題がありません。ガソリン対応のため当たり前ですが。1個からの販売に対応して頂けるのがありがたいですね。

3人が参考にしています
2012-02-15
用途:
オートバイのキャブのフロート室のオーリングに使っています。
対象商品:
11102621

純正品より安くて良い商品です。

2人が参考にしています
ジールデザイン 様2011-12-13
用途:
2サイクルミニバイクレーサーのエキパイフランジに使用
対象商品:
11102375

マスオカ製とNOK製、両方二つづつ比べてみましたが、マスオカ製より早く排気漏れしました
値段もマスオカの方が安いので これからはマスオカ製を購入します

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
万が一不良品が届いてしまった場合は、お手数ですが
弊社問い合わせ窓口にご連絡頂きます様お願い致します。