ハンドクランプ(金属製)のレビュー

平均満足度 4.29 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドクランプ(金属製) E-Value
E-Value
229 / 税込 252
【用途】木工作業、模型工作などの接着固定作業に
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-05
用途:
木材の固定に
対象商品:
11107065

挟む力は、良いです。先端の部分が使用回数多くなると、切れてしまいます。先端のカバー部材の換えだけ有ると良いのですが

2人が参考にしています
2021-02-28
用途:
仮留め等
対象商品:
11107056

思ってたよりもバネが強力でしたが、ゴムのおかげで滑りづらくなっており、期待通りの働きをしてくれました。

2021-02-20
用途:
丸のこガイド固定用等
対象商品:
11107065

自作の丸のこガイドの固定用等厚みのない材固定に使ってます

カジコジ 様2020-08-02
用途:
溶接時。
対象商品:
11107065

クーポンが出たので、
気持ちも大きくなってまとめって色々買いました。
送られて来た時は「こんなデッカイのは使わない!」って通販アルアル失態だと思っていましたが、先日、分厚い鋼材同士の溶接時に大変役に立ちました。挟む強度も軽く過ぎず強過ぎず、位置決めの微調整も容易に出来て大変便利です。
色んなサイズは必要だと痛感しました。

1人が参考にしています
2020-06-27
用途:
アルミ板をグラインダーで切断する時に押さえに利用。
対象商品:
11107047

口開きサイズ7㎝、4㎝、2.5㎝の3種類あり。それぞれテーブル(またはベンチ)に押さえるため利用。ネジ撒き式クランプで留めるのが最もきつく堅く締められるがハンドクランプの方が着脱が簡易で作業に役立つ。

2019-12-11
用途:
ボディーカバーの風対策
対象商品:
11107047

挟む力は強い方だと思います。この値段なら買って正解!

1人が参考にしています
株式会社徳正合板 様2019-05-15
用途:
加工したフィルムを鉄枠に立て掛けるときに使用しています。強度もあり使い易いです。今後も使用すると思います。
対象商品:
11107056

今作業しているものにピッタリなので精度的な改善点はありませんが、数を多く使うので値段が安くなればいいなと思います。

株式会社ケンゾウ鐵工 様2018-01-27
用途:
現場での溶接作業時 養生シートを固定するのに使用
対象商品:
11107047

つかみの強さ、及びくわえ代 バランスよく、そして大きさも小さい為、がさばらずに使えて助かりました。コスパも満足でした。

1人が参考にしています
2018-01-26
用途:
紙管(紙製の円筒)の飛び出し防止の試行用
対象商品:
11107047

強固な構造で掴み力も強く期待していた効果が得られる可能性があります。上手く使えたら拡大して使いたいと思います。

Musashi AC Factory 様2017-08-30
用途:
部品の固定
対象商品:
11107047

かなり挟む力が強烈です。 柔らかい素材を挟むのには適しません。
用途としては強く挟みたい箇所ですね。

2016-12-01
用途:
木材加工の押さえ
対象商品:
11107056

握りの樹脂が密着性が弱く、本体から滑り取れそうになります。
挟む力は充分です。

2016-07-20
用途:
治具の組み立て
対象商品:
11107056

価格的には満足。締め付け力がやや強すぎるかも知れません。

2017-02-07
用途:
木材固定用
対象商品:
11107056

商品を開封したところ先端と取手の片側のゴムが固定されておらず、すぐに抜けてしまう状態だった。そういう仕様なのかとも思ったが他の箇所・他のクランプは抜けないようになっていた為不具合ではないかと思う。またゴムに黒い汚れのようなものが付いており、何かで擦ったような跡に見受けられた。さらに先端のゴム同士が固着しており強い力を加えて剥がしたが、熱か何かが加わったのか白っぽくゴムが変質していた。使用に支障が出る訳ではないがあまり気持ちが良いものではないので、出荷前の検品を強化していただきたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

有限会社スターカーゴ 様2017-02-23
用途:
看板張りに使用
対象商品:
11107056

看板の台を作り、台にコンパネの看板を張替えできるようにして、看板押さえに使用。

2015-02-27
用途:
PPテープ止め
対象商品:
11107056

先端の赤いゴム?の合わせ目が裂けてしまい交換しなければならない。交換部品はありますか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんが、商品に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2015-12-10
用途:
はさみたいときに
対象商品:
11107056

よい品でした

たいや倶楽部 様2013-10-01
用途:
つかむ
対象商品:
11107065

問題なくしようできます。

2013-04-09
用途:
自動車修理
対象商品:
11107047

薄物の仮の固定に便利。

株式会社テクノ中央 様2012-12-17
用途:
ブルーシートを用いた養生の固定
対象商品:
11107056

バネの強さもうちょっと強くてもよいかと、、

1人が参考にしています
古物 やまぐち 様2011-01-12
用途:
パーツ接合時の抑えに使用
対象商品:
11107047

価格の割に強力なクランプでお勧めです。 ※柔らかい物は挟まないように※

1人が参考にしています