株式会社タミヤ 様2020-03-12
- 用途:
- タミヤ製コンプレッサーSW-653付属レギュレターに使用
- 対象商品:
- 21652854
タミヤ製コンプレッサーSW-653に付属する旧型SMC社のレギュレターに使用しました。
このレギュレターの水抜き栓は樹脂製で飛び出しているため、破損しやすく折れて取れてしまうと水抜きができなくなってしまいます。またタミヤではこのコンプレッサーはすでに絶版のため、部品が手に入りません。
このパーツはこのレギュレターに使用できます。助かりました。
ただし、後半で発売されたタイプのレギュレターには、使用できませんので、写真で形を確かめてご購入ください。
2人が参考にしています
2018-05-23
- 用途:
- オイルミストフィルターOリング交換
- 対象商品:
- 21652967
オイルミストフィルターのOリング交換をしました。簡単に部品が手に入るのでとても助かります。
1人が参考にしています
2015-12-20
- 用途:
- 空圧機器保守
- 対象商品:
- 21652906
商品写真が掲載されていないので届くまで不安でしたが、問題なく取り付き、
プラケースが金属カバーで保護されたので破損の心配が解消されました。
今回の購入品は「C2SF-C」ですが、”C2SF”はエアフィルタ用ケースを示し、
その後の”2”は、金属ケース素材、”6”は、ナイロン素材、
”C”は、ケースガード付、”J”は、ドレインガイド付、
”A”は、ドレイン排出口のモデルチェンジ品の様です。
6人が参考にしています
2015-11-07
- 用途:
- 補修用
- 対象商品:
- 21652854
割れて困っていたのですが、すぐに発送してもらえたので助かりました。このような補修用パーツの取り扱いがあると助かります。SMC製品なので性能は全く問題ありません。