オイルシールのレビュー

平均満足度 4.72 (172件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)
Koyo(光洋シーリングテクノ)
149 / 税込 164
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
172件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-19
用途:
自動車整備
対象商品:
59704425

シールが袋から飛び出して、大きな箱の中をあばれてました。変形は見られませんでしたが、少し心配になりました

有限会社OSS 様2017-09-18
用途:
車両整備
対象商品:
38597246

値段も品質も特段ないですが純正からすれば安く直ぐに来るので大変助かります

2018-09-08
用途:
整備
対象商品:
32126936

何度も使用してますが今のところ全く問題ない商品です。

青木自動車 様2017-05-31
用途:
エンジンのオイル漏れに
対象商品:
32127295

普通に使用できます、一年以上経ちますが
今のところ問題ないようです。

1人が参考にしています
ウッドベルファクトリー 様2018-05-24
用途:
車の整備
対象商品:
38597221

メーカー品なので、いつも購入し安心して使用しています。

2018-05-05
用途:
クランクシャフトプーリーオイルシール交換用
対象商品:
32127295

純正品と比べて安価ですが特に問題なく使用できました。

2018-03-25
用途:
自動車修理
対象商品:
38596844

一流メーカー製なので、使用にあたり特に問題ありませんでした。

2017-04-11
用途:
タイミングベルト交換時
対象商品:
38596993

カム、クランク、オイルポンプ等交換に使ってます。
耐久性も大丈夫です。

2016-12-05
用途:
農業機械などの修理に使ってます(^ ^)

サイズも揃い、安くて早いのでいつも使ってます。
軸付シールも揃えて頂ければ助かります。

2017-10-18
用途:
車の整備
対象商品:
38597517

問題無く使用出来て、安く購入出来て、大変に助かりました。

舘山商会 様2017-06-13
用途:
タイミングベルト交換時
対象商品:
38597221

タイミングベルト交換時同時に交換します。純正品と同等の性能です。

1人が参考にしています
2017-04-09
用途:
整備
対象商品:
38597377

このようなシールはホムセンにはまずないので助かりますね。

2020-08-28
用途:
ホンダE07Zエンジンの整備
対象商品:
38596844

タイミングベルト交換時にカム(HO6618)とクランク(HO6611)のシールを同時交換。圧入工具は給水栓用のTSねじ込み継手がベストです。
カム側は特に何事も無く圧入できたのですが、クランク側の取り付けの際には注意が必要。E07Zのクランクシャフト末端は、クランクプーリーの差し込み部分と実際のシールのリップの当たり面の直径が異なっており、段差が付いているような形になっています。シールを圧入する際にはこの段付きの部分にリップが全周確実に乗った事を確認してからでないと、リップが捲れたような状態で圧入されてしまい、オイル漏れの原因に成ります。リップが捲れると外から押し込んで修正するのはほぼ無理なので、残念ながらシールをもう一つ買って圧入のやり直しとなってしまいます。ご注意を・・・。

1人が参考にしています
2017-06-03
用途:
ランクルのハブをオーバーホールする時
対象商品:
38597447

すぐ届くのが助かります。手に入るということはものすごくありがたいことです。

2017-06-01
用途:
タイミングベルト交換ついでに
対象商品:
38597246

セットで交換するのが、当然のパーツだと思いますね。

伊東農産 様2017-05-19
用途:
自動車整備
対象商品:
38596756

まだ使用していませんが、メーカー品なので問題ありません。安く購入できて良かったです。

2017-04-30
用途:
メンテナンス
対象商品:
59704477

有名メーカーの物が安く迅速に届いて満足しています。

2017-04-21
用途:
ジムニーフロントホーシングオイルシール
対象商品:
59704425

純正部品同等だと思います。あとは耐久性かな純正部品買うより安いですね

2017-04-10
用途:
ビッツのクランクシャフトに
対象商品:
38597562

当たり前ですが、メーカー部品と何ら変わりありません。安くて最適です。

WORKS HOBBY 様2016-05-06
用途:
タイベル交換のついで
対象商品:
32127067

洩れてはいないけど洩れてからじゃ面倒なので交換しました。
自分でやるなら安くて速い方が断然吉