押しボタンスイッチΦ30のレビュー
株式会社中川パッケージ 様2018-03-20
- 用途:
- 機械操作用の制御盤に使用しています。
- 対象商品:
- 32579617
制御が不良に成ってからの交換と成りますので、同形のスイッチが最少のストックで回転出来るのが強みですね。
2011-03-29
- 用途:
- 機械のスイッチ
- 対象商品:
- 32579626
操作感は他社と同等と思います。回路によっては2Aで使用する場合もあるので今後コンタクトユニットの単品販売を希望します。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後、検討してまいります。
香森電機商会 様2016-08-09
- 用途:
- 制御盤のメンテナンス
- 対象商品:
- 32579635
端子の挿入口が1方向のみなのでメンテナンス(交換)の時はよくない。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
松田精工 様2013-12-03
- 用途:
- 起動スイッチとして
- 対象商品:
- 32579626
起動スイッチと原点復帰用のスイッチとして使用したが
スイッチを押しても始動しないことが多い
2度押しをすれば始動するのだが、エンドユーザーに2度押してくれとも言えず
近々付け替えに行きます
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
2011-04-12
- 用途:
- プレスのスイッチに使用している。
- 対象商品:
- 32579626
ボタンの押し具合は悪くは無い。
使用しても違和感も無い。
ボタンの色に黄色を増やして欲しい。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせて頂きます。