プロクリーン タイヤクリーナースピーディー NEWのレビュー
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
【用途】四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
2024-01-14
- 用途:
- 安かったので買ってみた
- 対象商品:
- 32605413
タイヤの汚れを洗い流すには無理がありますが、スプレーした後2分程置いた後にウエスで拭き取ると綺麗になります。
アルミホイルに付着させない方が良いです。
2023-07-05
- 用途:
- タイヤ保護
- 対象商品:
- 32605413
この製品を15年に渡り使用していますが、タイヤのヒビ割れが発生せず、艶も自然で無くてはならない製品です。
1人が参考にしています
株式会社大京プランニング 様2023-04-05
- 用途:
- タイヤのクリーニング
- 対象商品:
- 32605413
タイヤのクリーニングに最適、使い良くてとてもきれいな仕上がりです
コスパも良いので、またリピートします。
2022-02-09
- 用途:
- タイヤの保護、ツヤ出し。
- 対象商品:
- 32605413
他製品でよくあるシリコンオイルが多いタイプより、耐久性の面で優れており数回の雨だけでは流れないし、乾燥が早くベタつかないので、これから保管しようとするタイヤにも便利。見た目の仕上がりも大変良いです。
1人が参考にしています
有限会社 曽田 様2019-10-15
- 用途:
- 綺麗になりますが・・・
- 対象商品:
- 32605413
それほどこすらずとも綺麗になります。間違いありません。ただ、タイヤ4つ1台分で1本使いました。きれいになったと喜んだんですが、1回1本と思うと、考えさせられました。
2019-06-14
- 用途:
- 自家用車の洗車
- 対象商品:
- 32605413
クレ製で信頼できるのと、2本組で\499と言う安さに惹かれて3セット6本購入しました。
ムースタイプで汚れ落としとつや出しを一度に出来て手軽な上、シリコーンやオゾン劣化防止剤が入っているので何となくタイヤに良さそうです。使用感は一般的ですが、汚れ落ちと光り具合、黒さの長持ち度は他より一歩優れていると思います。
2017-12-18
- 用途:
- 洗車後のタイヤメンテナンスに
- 対象商品:
- 32605413
洗浄性も良好で、艶もギラギラせずに落ち着きのある感じで気に入ってます。水性タイプなのでひび割れ等の心配もなく、さすが呉の商品です。
1人が参考にしています
2014-05-20
- 用途:
- タイヤの外溝とタイヤハウス内に使用していおます。
- 対象商品:
- 32605413
自家用車が三台あるため、価格が安くないとランニング費用が負担になる。貴社の液タイプと併用して使用することにより気兼ねなく使用できる。
株式会社東京レンタリース 様2014-05-11
- 用途:
- レンタカーに使用
- 対象商品:
- 32605413
もう少しテカりが欲しいところだが、やはりスプレー後すこし伸ばしたほうがまんべんなくいきわたりきれいに仕上がるようです。
大まかには満足です。
1人が参考にしています