取替ドアクローザーのレビュー
- 用途:
- 取説に従って作業すれば簡単に取り付きました上枠のねじが馬鹿になりブラケットを取り寄せました
- 対象商品:
- 38567611
扉の開閉が少し重いので少し軽く調整調整出来ないかと思います
選んだクローザのバネ力が強かったかも?
- 用途:
- 事務所 出入り口の 自動閉鎖ドアチェックが 老朽化した為。交換更新を検討した。ドア巾900 H=1800 アルミ枠 網入透明6.8mmガラス仕様
- 対象商品:
- 32602096
既存部品が 約16年経過して 老朽化していた。前使用者の レビューを見てどのタイプのドアでも取付簡単と説明書きが有り信用して購入しました。価格面も地場ホームセンターにも負けずに安価でした。「実際 作業面」では何度か 取付説明書を読み直しましたが、丁寧に 右吊元 左吊元 内開き 外開きなど 4種の方法にも対応できるように 記載され、無事に作業できました。なかなか優れものと思います。悪い面は 自動閉鎖の調整速度が敏感に反応してねじ回し調整に苦労したと言うか、一度経験済みの方や職工さんの専門職の方は99%納得できるのではないでしょうか?ご自分で三段ボックスなど組立てに抵抗が無く作業が出来る方には問題無い日曜大工のようなDIYで可能と思いました。
- 用途:
- マンション玄関のドアクローザー交換
- 対象商品:
- 38567602
ドアクローザーはメーカー型式によって取り付けねじの種類や位置が違うため
慎重に選ばないといけませんでした
でも、このリョービの取替ドアクローザーは
既存ビス位置に可変出来るのでとても便利です
ドアクローザーの交換には最適な商品です
- 用途:
- ドアクローザーの取替
- 対象商品:
- 38567611
古いドアクローザーの穴をそのまま使えるのが気に入り注文し、取り付けました。かまち部分のビス穴が3個しかなく、1個をあけ、説明書をみ、とりつけられました。順調そうです。
- 用途:
- ドアクローザー交換
- 対象商品:
- 38567602
まず、このドアクローザーが弊社のドアに使用できるかが不安だったが、モノタロウさんに使用可能という事を調べていただいて、安心感を持って購入できた。取付も汎用用である為、複雑でないかと懸念したが、穴も開け直さず、しっかりと交換出来、開閉時バンッと大きな音がしていたドアがスムースに開閉出来ている。もっと早くに交換すれば良かったと思った。
- 用途:
- マンションリフォームの時
- 対象商品:
- 38567602
以前からこの商品を使用していたが、価格の面で苦労している。(以前に比べて10~15%位値上がりしている。)
利点として、現場調査に行かなくても既存のDCのビス穴に合わせられるので便利。
要望として、台数に比例した価格設定をしていただければと思う。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- ドアクロザーの取替
- 対象商品:
- 32602105
先達のコメントが良いので購入も、同梱の説明書だけでは作業出来ない。また説明書は取り付け段階での寸法記載が無いなど不親切極まりない、ほとんど何も書いて無いと思った方が良い。試行錯誤で数日をロスするもYOUTUBUの動画を発見してやっと取り付けたがドアstopの調整や開閉速度は未だ不満のまま。但し商品その物は素晴らしい品物だ。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 築12年の自宅玄関ドア。
- 対象商品:
- 38567611
DIYで取り付けしてみました。
レジメ通りのねじでは、外れてきました。
が、長めのねじも同封されており、これだと固定され
心地よくスムーズに使用できています。
ありがとうございました。
- 用途:
- 賃貸マンションリフォーム時
- 対象商品:
- 38567602
今回で5台目になりますが、取付易く、調整も簡単でいいと思います。
寿命が長ければ申し分ないです。
ただこれだけは使ってみないとわかりませんね。
- 用途:
- 不良ドアクローザーの交換
- 対象商品:
- 38567602
既存のドアクローザーのメーカーが廃業して困っていたところ、どのメーカーの
ドアクローザーと取替が出来る商品があったので、大変助かりました。
- 用途:
- 賃貸マンション用に使用
- 対象商品:
- 32602096
賃貸マンションのドアクローザーが経年劣化でオイル漏れをおこしたので、交換を余儀なくされましたが、取り換えは簡単で素人でも出来ました。
価格も手ごろで助かりました。
- 用途:
- 事務室ドアクローザー(NHN)交換
- 対象商品:
- 32602105
今回初めて購入致しましたが、寸法、ネジ位置等も問題なかったが、取り付け後ストッパーを利用しようとしたが、大変苦労した。説明不足と思います、もっと細かな説明が必要と思いますが、ストッパーの位置とか。
ストッパーとは、ドアを開けた時に一度止まる装置の事です。