鳥居プロテクターのレビュー
- 用途:
- スズキのキャリィの鳥居に取り付け
- 対象商品:
- 32604397
スズキのキャリィの鳥居は厚みが薄いのでゴソゴソです。しかも、端々がアールになってるので端から10センチほど着きません…
幅はプロテクターの方が長いので切ってちょうど良いです。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 軽トラ新車への取付
- 対象商品:
- 32604397
長い梯子や長尺の木材等の滑り止めの緩衝材とし取り付けています。
鳥居のツノに従わせるのにインシュロックで止めたが、インシュロックがへたって切れてもちゃんと剥がれずに付いている。
ということで新車にも再購入しました。
- 用途:
- 軽トラでの長尺物運搬
- 対象商品:
- 32604397
裏側にテープが標準で張り付けてあったので、鳥居の長さにカットするだけで簡単正確に取り付けられて作業も楽。価格も他に比べて格段に安いが厚みや出来はしっかりしている。
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 32604397
ホンダのアクティーの場合は、鳥居の幅が薄いため、25ミリ幅だと少々隙間が出ます。
厚さ強度は全く問題はありませんでした。
幅20ミリのタイプもあれば嬉しい。
- 用途:
- DA16Tの鳥居に付けました
- 対象商品:
- 32604397
スズキ・キヤリィ DA-16Tの鳥居に取り付けました。横幅もぴったりでしたが、長さは鳥居の平らな部分を覆いつくしてなお余りあったため、カッターで切り込みを入れて鳥居ガードのサイド部分まで覆うことができました。
価格も安く、純正のものと遜色ない上に鳥居ガードのサイド部分まで覆うことができるので、とてもコストパフォーマンスに優れていると思います。純正にするよりかなり安く上げることができました。また厚みも結構あり、機能的にも十分だと思います。
- 用途:
- 金属の突部ガード
- 対象商品:
- 32604381
商品については、満足です。問題なく使用できています。しかし 長さ 1000mm と表記されているのに、1000mmありません。不良品ですか。サイズを表記するのであれば、規格を満たしてください。
このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
- 用途:
- 刈りこみ時の脚立のせ
- 対象商品:
- 32604381
想像したよりも厚くしっかりしていた。
ディラーであおりプロテクターだけ付けてくれたので、単品の鳥居プロテクターを探したところ、この製品に出合って無駄にしなくてよかった。、
- 用途:
- 軽トラの鳥居の保護
- 対象商品:
- 49735499
ハイゼットに取り付けましたが、両端が2cm程度足りません。あと5cmでも長くして、不要な部分があれば切り取るようになっていればと思いました。
- 用途:
- ダイハツ、ハイゼットS510P型につけました。
- 対象商品:
- 32604381
鳥居の幅が合っていませんでした。よそに使える所がないので、被覆バインド線で固定しました。購入したものはアオリ用の同じ幅でした。よく確認しなかった私が悪いのです。
- 用途:
- 軽トラック鳥居、塗装部の保護
- 対象商品:
- 32604397
若干長めになっていたので、鳥居の左右のズレ防止受けの立ち上がり部分までカバーできました。(曲げ部分は一部カットして、結束バンドで締め付けました。全カットはしていませんので、外れることはないと思います。)
- 用途:
- DA63Tに
- 対象商品:
- 32604397
安価なのが有りがたい。品質に問題は無い。
63キャリーに取り付けましたが車両の鳥居幅が薄くガバガバでした。
幅が選べると尚良い。
- 用途:
- ハイゼットトラックの鳥居。
- 対象商品:
- 32604397
幅も長さも足りません、承知して購入しましたが幅が大きいので、あまった分はみ出ます。今のところ使用には問題なさそうですが、やっぱりピッリ幅があうのがほしい。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 軽トラック補修用
- 対象商品:
- 32604397
ホンダHA7前期に使用。鳥居へのマッチングは良好で質も問題ない。両面テープも良質で全体的に満足。
長さが短いので鳥居上部両端の爪に届かない。ピッタリにしたい場合2本買って、切って使う必要がある。
- 用途:
- 普通に 取り付けテ パイプの 運搬
- 対象商品:
- 32604397
身の 厚い方を 頼んだんですが パイプを30本くらい積んでも 問題ありませんでした。
ゴムに 傷も付かず 大変良かったです。