ダブルコード 30m巻のレビュー

平均満足度 4.52 (183件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダブルコード 30m巻 モノタロウ
モノタロウ
2,398 / 税込 2,638
183件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-28
用途:
LANハブの電源用ケーブルに使用(長さ25m)
対象商品:
32606454

ケーブルの太さ、柔らかさがあり長くても電圧降下がわずかであった。色的には白黒が目立たず良かったかな!

トータルカーコンセプト 様2021-07-05
用途:
自動車の機械整備時
対象商品:
32606454

特に問題もなく使いました!長さも30mと今後もまだまだ使えなくなり次第また注文入れようと考えています。

2021-03-20
用途:
配線用
対象商品:
05045048

各種配線用に使用。小巻品を使用していると端尺が発生して勿体ないのでこちらを購入。巻き癖はあるものの使用に関しては問題なし。ただ、持って取り回しすると筐体の大きさが仇になって邪魔という難点あり。これは見落としました。

1人が参考にしています
株式会社三京 様2020-12-22
用途:
外部カメラの電源用
対象商品:
05045032

巻かれた状態が想像していたよりコンパクトで使いやすく良かったです

2020-11-06
用途:
太陽光発電の配線
対象商品:
32606454

価格も安く、被覆も柔らかく使い安い商品でしたので、使いきったらまた購入します。

平和機電サービス 様2020-11-02
用途:
12VLED投光器の配線に使用
対象商品:
05045032

30Mでこの値段は安い、長さを気にせず使えます。本品は12Vコードなんですけど、2Mほど100V の継線が無かったので使っちゃいました。

2021-05-11
用途:
LEDワークライト等への配線
対象商品:
34948261

リーズナブルで使いやすい商品です。赤黒は屋外使用で約1年で色が抜けます。正確に測っていないので微妙ですが、12V-75Wのライトが明点しないので電送量は5A程度の能力かと思われます。

アイ・バン株式会社 様2020-10-29
用途:
LED蛍光灯結線に
対象商品:
05045032

LEDなので0.75で十分ですし取り回しや結線がしやすく捌けました。

丸山物流株式会社 様2020-10-25
用途:
事務作業
対象商品:
34948261

さすがモノタロウブランド!コスパが非常に良いです!

2020-10-08
用途:
キャンピングカーのサイドマーカー電源取り込み線
対象商品:
34948261

マイクロバスのキャンピングカーのサイドマーカーの電源取り込み線にある程度の強度が有りビニール被殻が厚い物でないと北海道では冬期間に塩化カルシウムを凍結防止剤に使っている為腐食に強い物を選びたくボディの内部にあり剥き出し状態では無いですが施行して2年経ちましたが不都合は今のところありません。

2人が参考にしています
2020-10-08
用途:
電気柵の配線に
対象商品:
32606454

かなり太いので十分な電流が流れる事と思いまます。作業もしやすい。

2020-06-03
用途:
LEDライトの配線
対象商品:
32606454

利点
他社では巻き数が大きく無駄な在庫となりこの巻き数がちょうどよく何回も購入しています
依頼すれば翌日に入手できるし品数も多く購買担当者としては貴社に頼っております

2020-06-10
用途:
屋外配線
対象商品:
05045048

エンビパイプ内に這わせて屋外配線として使用しました。丁度良いサイズで良かったです。

2020-06-02
用途:
電装関係
対象商品:
32606454

自動車の電装関係に使用しています。品質も良く変な癖もなく大変使い勝手もいいです。

2020-03-30
用途:
カーコンポとスピーカーの接続に使用
対象商品:
34948261

問題なく使えました。
コードを巻くボビンに切断したコードを差し込む穴が開いているため、コードのほつれ防止ができます

2020-02-17
用途:
農業用トレーラーに
対象商品:
05045032

マカーランプの配線に使用。長さも程よく使い勝手が良いです。

2019-12-18
用途:
自動車バイク電装

変なくせもなく使いやすいです。大量にあるので長めに切断出来るのも失敗がなくなりました。満足しとります。

2019-11-21
用途:
自動車の電装品取付時
対象商品:
05045048

黒/白と黒/赤だけでなく、他の色もあると助かります。

2019-11-02
用途:
カー用品の取付け等
対象商品:
05045048

一般のカー用品店のモノより格安で長いので使いやすい。

2019-07-04
用途:
機器間の100ボルト送電用
対象商品:
05045048

被服が大げさでは無いので宅内の各機器へ100ボルトを送るのに狭い場所などを気にせず配線出来る。特に白/黒の組み合わせがあるので接地線が一目で判る事が出来便利。リピートしています。