NEWポリコールキング(接点復活剤)のレビュー

平均満足度 4.65 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NEWポリコールキング(接点復活剤) サンハヤト
ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。 悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。 効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。 【用途】各種機器のスライド接点の接触機能回復に。 ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。 スライド接点・コネクターの摩擦低減に。
43件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-17
用途:
ボリューム満点の復活
対象商品:
32664965

32664965 を愛用してましたが、取り扱い終了となりました、サンハヤトの製品でこの容量(少量の製品はありますが)の代替品とかありますでしょうか ボリュームの接点復活にはこれが最高でした、ではよろしくお願いします

MonotaROからの回答

ご愛顧いただきありがとうございます。
メーカー確認の上、商品登録可能であれば登録させていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。

2023-02-19
用途:
スライドボリュームのメンテナンス
対象商品:
32664965

スライドボリュームの雑音が発生したため、このサンハヤトの製品を使用したところ雑音も無くなりました。

2022-10-05
用途:
コネクターの接点不良
対象商品:
32664965

接点不良で機械が止まってしまうので助かりましたありがとうございました.

2021-11-25
用途:
鍵穴の滑り改善

鍵穴の動きが渋くなった場合に鍵穴に吹き込むと驚くほどスムーズに鍵が動くようになります。金属同士の接点の滑りが良くなるので金属が擦れるような部分には効果絶大です。揮発性もないので効果が長続きするのも良い点です。

2021-09-24
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32664965

機会の点検時には予防保全含めこの接点復活王でコネクタ部を点検しています。接触不良の軽減に役立ちます。

有限会社 北東防災制御 様2021-06-23
用途:
電子機器工事
対象商品:
32664965

スライド接点のガリには少し、効果かがあるようです。

2020-10-27
用途:
電子機器のメンテナンス
対象商品:
32664965

昔から使用しておりますが、どんどん内容量が少なくなってきて、その都度購入するのが大変なので、もっと内容量が多いものがあると助かります。

2人が参考にしています
2021-06-03
用途:
旋盤の修理の時
対象商品:
32664965

小さくて使用しやすいのでなかなかいい感じですが。性能はまだわかりません。

えにせる 様2020-01-17
用途:
電気部品修理
対象商品:
32664965

近隣ホームセンターに無く、購入
商品名の通り復活しますね バッチリです。

1人が参考にしています
2019-04-24
用途:
自作アンプのボリューム実装時に
対象商品:
32664965

本製品をオーディオ機器のボリュームに使うと、ガリの修理に使えることは有名な話ですが、自作アンプの製作時にも使えます。
具体的には予め新品のボリュームにスプレーを行っておき、はんだ付けをします。その時、はんだの熱が回らないようにヒートストッパ(ヒートクリップ)を必ず使います。
これだけで薬液が気化せずにボリュームの耐久精度が上がり、結果、何年にも渡って性能が維持されます。
最近有名になっている某ボリュームに、たいへん相性の良い工法です。
ぜひお試し下さい。

2019-06-04
用途:
LEDフラッシュライトのメンテナンス
対象商品:
32664965

LEDフラッシュライトの接点部分の洗浄と潤滑に使っています。スライド接点の洗浄・潤滑・保護が一度にできて楽になります。

ヘア&ビューテイサロンノア 様2021-02-10
用途:
スイッチの内側にメンテナンス作業に使用している。
対象商品:
32664965

以前からの使用で凄く便利な商品、容器がもう少し大きい方が良い。

2018-12-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
32664965

知人よりサンハヤトの接点復活剤が一番良いと聞き購入しました。
安く入手できて良かったです

四国乳業株式会社 様2019-03-18
用途:
シュレッダーの操作スイッチ部
対象商品:
32664965

スイッチ部分が、接触不良により動作しなかったが、この接点復活剤をスプレーすることにより、接触不良もなくなり良好に機械が動作するようになった。

有限会社 ティエルアイ 様2018-09-01
用途:
ETCカードの接点復活に
対象商品:
32664965

プラスチックにも使用できると有ったので、カード表面、金属部分の接点に少し噴射しティッシュで拭き取りETCに挿入しました。
今迄、カード型の接点復活を使っていましたが、何回も施工してやっとETCランプが緑になっていたのが、この商品は私の場合は1回で緑ランプ点灯でとても嬉しいです。

1人が参考にしています
2018-09-29
用途:
ボリュームの接点復活に使用
対象商品:
32664965

音響機器の各種ボリュームのガリオーム修理に大活躍しています。

2018-09-26
用途:
電子機器の接点改善
対象商品:
32664965

古い電子機器の接点不良に抜群の効果が有り大変満足しております。

Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様2018-08-06
用途:
古い基盤の接点メンテナンス
対象商品:
32664965

吹き付けて少し歯ブラシ等でこすると結構カーボンが落ちます。メンテナンス直後は湿った感じになりますが、ショート等のトラブルもの無く安心して使えます。

2018-03-17
用途:
クルマの純正アースポイントの補修。
対象商品:
32664965

クルマのクラッチ上辺りで見つけた、緑青?状に腐食した大き目のアースポイントを、ブラシで磨いた後に塗布したところ、動力性能的に軽快感が出ました。
いわゆる「アーシングで効果があった!」という話の成功例の感覚というのは、こんな感じなんだろうなと思いました。
接点復活剤なので、激安品と高級品でそこまで差は出ないと考えているのですが、気分が良いので☆5です。

株式会社オーレックス 様2018-03-05
用途:
硫化・酸化接点の洗浄・復活
対象商品:
32664965

同社の刷毛付ボトルのものと併用しています。
硫化が酷い場合は、こちらを仕上げに使います。
工場内設備用としてチョイスしましたが、「酸化」よりも「硫化」対応が主眼ですね。
電子機器用としては定番でしょう。

1人が参考にしています