平型端子 250型のレビュー

平均満足度 3.93 (119件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平型端子 250型 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。 【用途】電装配線作業時に。
119件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-30
用途:
車両のコネクタの補修
対象商品:
32695966

ロック式でした(画像では判り難い)。日立製のコネクタの補修に使用しています。エーモン製を購入しましたが、ロック式でなかった為に、こちらを買い直しました。造りは、エーモンと同じような感じです。

2人が参考にしています
2020-08-18
用途:
車の配線作業
対象商品:
32695966

しっかりした作りで使用に問題ありません。重宝しています。

軽四市場 様2019-07-27
用途:
配線作業時
対象商品:
32695966

配線の作業で効率よくちょうほうしています。
価格設定も抜群です。

2020-05-31
用途:
電気の配線
対象商品:
34948304

いつも大量に使うので、ストックです。安くて品質も問題ないです。

夏目接骨院 様2019-07-17
用途:
電線の接続
対象商品:
32695975

既存のプラスチックのケースにちょっと入れずらいですが
取り付け時に ちょっと手直しすると良いでしょう

下村農園 様2020-03-07
用途:
配線の引き直し
対象商品:
32695975

予備として購入しました 見た感じではいいと思います まだ使用しておりません

2018-11-04
用途:
車載機器の補修用
対象商品:
32695966

安価で必要十分です。この端子を使うハウジングも単体で購入できるようにしていただけると一層良いです。

1人が参考にしています
2019-12-23
用途:
車両配線作業
対象商品:
32695966

作業しやすく、全く問題ありません。需要が多いのでまた購入します。

2018-10-23
用途:
配線の圧着
対象商品:
32695975

配線の圧着部が丸くなっていて使いやすく、
適度な力で圧着できるのもイイですね。
安くて使いやすい、いうことないです(^-^)

2020-02-18
用途:
メンテナンス
対象商品:
32695966

コストパフォーマンス的に十分ですが、作りがやや小さい

2018-07-04
用途:
バイクの回路追加。
対象商品:
32695966

◆ サーキットプロテクタや
リミットスイッチの接続に適用。
★ 同社平型端子用絶縁チューブ併用した実装後の、
接続状態も申し分ない。
◆ 回路変更時にも、大きな手間が無い状態を、
手軽に実現出来るのは助かる。
★ MonotaRO 多機能電装ターミナル用工具での
使用感は、ギボシよりは やはり若干硬い。
思ったよりは
しっかりと力を入れてカシメる必要がある。
適宜留まってしまえば、不安の無い固定感。

工房スローハンド 様2018-03-09
用途:
バイクの電装修理
対象商品:
34948304

圧着しやすい様に少し丸まっているのがとても良いです。真っ直ぐだと上手く圧着できないので一手間必要ですがこちらは安い圧着工具でも綺麗に圧着できます。

2023-06-27
用途:
自動車配線
対象商品:
34948304

平雌端子を購入しましたが端子先端を少し狭くしないとカプラーに入りません
材質が厚めなのも、そのためかもしれません
圧着もかなり固めでした

本田あつし事務所 様2022-12-20
用途:
自動車後付け電装品
対象商品:
34948304

他の方も書いていますが長所は作りがよくカシメやすい。短所は分厚くコネクターには入れにくい(無理やりこじ入れましたが、逆に抜けません)。TPO考えて選択しないと。これから買うなら日立製のほうがいいですね。

2018-10-19
用途:
車両修理、加修等の配線加工。
対象商品:
34948304

一般的なコネクターに使用すると 抜け易く再加工が必要。2スケのハーネスで使用したかったが もう一方の1.25まで可能端子で対応。こちらはカチっと納まるのでチョイと無駄な買物だったかも?
商品紹介の写真が裏表で無いので 規格重視で選ぶと 使い道に迷うかも。単品での使用、商品精度は申し分無く、コスパは良いので 選択ミスの無い様にしましょう。

2人が参考にしています
Style Box NisimOO 様2018-01-14
用途:
クルマやバイクの整備に使ってます。
対象商品:
34948304

当方が使う部分で、強度等問題なく使えてますので、オススメ出来ます。

2022-01-11
用途:
使用できない
対象商品:
34948304

[ カプラの補修にはカプラ用端子をお使いください。] との注意書きが添えられていますが、
これだけでは説明不足で、顧客に対して問題点が伝わりませんね。
.                                      .
ここで言う[カプラ]とは「コネクターハウジング」と同義と思われますが、
一般的なコネクターハウジングに組み込む250サイズの平型メス端子は最大厚みが3mmであるのに対して、
このモノタロウ製品は3.2mmの厚みがある規格外品であるため、コネクターハウジングの奥まで差し込む事ができません。
だから [カプラの補修] には使用することが出来ないというわけです。
こうした具体的な問題点を明示せずに、あやふやな注意書きでお茶を濁すとは、
モノタロウの企業姿勢は言語道断と言わざるを得ません。

19人が参考にしています
有限会社 夢輝 様2018-04-12
用途:
スイッチへの接続
対象商品:
32695966

従来品が販売中止になっていたのでこちらを使用しました。

2021-12-07
用途:
配線
対象商品:
34948304

注文コード 34948304 のメス端子には、見本の画像では見えない位置に抜け止めの突起が付けられており、
この突起がオス端子に開けられている丸穴にガッチリと嵌まり込むので、
一度接続してしまうと抜く事ができなくなります。
通常、平型端子などの差し込み式端子を使うのは、自由に何度も抜き差しできるようにする為のはずですが、
この製品は 一度差したら二度と抜く事が出来ない(←ココ重要!)、かなり特殊な端子となっています。
このような仕様になっているという旨が販売ページでいっさい告知されていないのはどういう事なのでしょうか?

3人が参考にしています
2017-09-21
用途:
配線加工
対象商品:
32695966

価格を考慮すると想像より、良品でした。また、購入いたします。