シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.54 (231件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ タイガースポリマー
タイガースポリマー
80 / 税込 88
231件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-21
用途:
ストッパー

3mmにカットしてピンにワッシャー2ヶ入れ最後にカットしたシリコンチューブ入れてワッシャーがピンから抜けないようにしている

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
2ストバイクのオイルと燃料チューブに

普通はPVC・ポリ塩化ビニールですが、耐油耐熱とはいえ、すぐにカチカチになってしまいます。こちらはしなやかでいいですね。

2025-07-21
用途:
野獣に対する電気ショック線の配線時に

野獣、特にアライグマの被害に対応するために、電気ショックの機器を設置するのですが、配線の漏電防止の箇所に使うために購入しました。

2025-03-13
用途:
異径管を繋ぐのに使用

サイズ違いの管を繋ぐのにスペーサー的に使用。数cmで十分なので1mでも長いぐらいではあるが、これ以上長い物は不要だし、安価なので大変満足です。品質等も問題無しです。

2025-10-25
用途:
家庭用
対象商品:
32789005

良かったです。ただ、どんどんお値段が上がっているのが残念です。

2024-08-26
用途:
バーナーの取ってに使用
対象商品:
34738207

アウトドアのバーナーの取ってに使用していますが、耐熱性も良く、耐久性もひび割れも無く、非常に良いチューブです。

1人が参考にしています
2024-10-21
用途:
機械の整備、補修の時

とても柔らかく弾力がありシリコンチューブの取り回しがとてもスムーズにできました。

2024-01-19
用途:
自作床暖温水チューブ
対象商品:
34740106

肉厚2㎜あり思いの外しっかりしてる品。
多少のよじれにもびくともしなく信頼できる商品・

2024-01-27
用途:
ジムニーのゴムホース交換
対象商品:
34738216

思っていたより柔らかくて固定するのが難しかった。購入前に実物を見て触れないから仕方がないです。

1人が参考にしています
模型工房ひろ 様2023-06-18
用途:
自働車のメンテナンス
対象商品:
32788341

使用していたブレーキフルードの廃油をためるボトルに使用していたチューブが劣化してしまったので、購入しました。昔は近所のホームセンターでも入手できたのですが、最近は品数が少なくなり耐油ホースしか販売していなかったので、こちらの商品を購入しました。シリコンチューブのほうが柔らかいし折れにくいので取り廻しに便利です。

2023-08-09
用途:
機械装置
対象商品:
34738252

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

2023-02-27
用途:
ニクロム線の皮膜として
対象商品:
34738033

レンズウォーマーの自作のため購入しました。ニクロム線を通して、通電し、発熱させますが、耐熱性が高く、自作にもってこいのチューブだと思います。

1人が参考にしています
2023-01-07
用途:
アルコールの移動用
対象商品:
32788734

全く問題なく使用出来ました。内径、外径は指定通りでした。

2022-12-08
用途:
物品固定
対象商品:
32787982

直射日光があたる部分で商品固定に使っています。耐候性に期待しています、モノタロウブランドでの取り扱いがあると助かります。

2023-03-05
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
32788621

ラジエターまでの冷却水の経路に使えました。かなりしなやかです。

2022-11-07
用途:
手術用機器の洗浄
対象商品:
32788305

早く適切な対応、感謝しています。品質も問題ありません。

株式会社イーピーエム・コーポレーション 様2022-07-08
用途:
ブレーキブリーダー用ホースとして
対象商品:
32788341

以前は同径の他メーカー製を使っていましたがこちらの方が圧倒的に安かったです。使い始めたばかりで耐久性は未知ですが劣化したら切って使う方式なので安価な方が助かります。

1人が参考にしています
2022-06-04
用途:
自転車にカバンを取り付けるために
対象商品:
32788883

ドイツのTubusというメーカーの自転車荷台のパイプにこのチューブを被せて、同Ortliebというメーカーのサイドバッグを固定するために使用しました。このサイドバッグはパイプの直径に合わせていくつかのプラスチックのアダプタが付属していますが、そのうちこれが外れてなくなり、カタカタ言い出したので、このチューブを荷台側に取り付けました。直径を合わせていますので、誂えたようにぴったりです。

ヒラノデザインオフィス 様2022-09-09
用途:
観賞魚の外部フィルターのホースに使ってます。
対象商品:
32788734

観賞魚の外部フィルターのホースに使ってます。
やわらかく、取り回しもしやすいので、非常に便利。
ただ、長期間、水中にある状態の部分は、
劣化して白濁したようになる。

2022-08-25
用途:
給水路
対象商品:
32788201

適度な柔軟性で操作性の良いチューブでした。耐久性についてはこれから検証します。