シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.54 (230件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ タイガースポリマー
タイガースポリマー
80 / 税込 88
230件中 221~230件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-11-08
用途:
ゴムブッシュとして使用
対象商品:
32788217

室温に変化があっても、切れやすさに変わりなく、希望サイズに切ることができた。

2013-10-21
用途:
模型の蒸気機関とボイラの接続に使用
対象商品:
32788104

3mmの金属管に接続したのですが、蒸気圧で外れることもなく、熱で強度が落ちる様子もなく使用できました。

雅機工 様2013-01-28
用途:
薬液搬送
対象商品:
34739092

汚れや埃を嫌うので商品入荷時に別途洗浄が必要かなと思いましたが
見た目以上に梱包がうまくされていてきれいな商品だったので
そのまま使えました。
特に静電気によるごみの付着が全く無かった事には感心しました。
ありがとうございました。

2013-03-01
用途:
電気機器のエアホース
対象商品:
32788506

オゾンを発生させる機器に使用していますが、耐久性も問題ありません。
変色もしませんでした。
すぐ手に入るし、良いのではないでしょうか。

株式会社サンテックコーポレーション 様2014-01-30
用途:
振動するガラスの接続に用いています
対象商品:
32788777

問題ないでしょう

2012-08-01
用途:
ラボ用窒素配管

以下の理由により長さ別に項目を独立させてほしい。
1.現状では定尺売りだとわかりづらい。
2.太さ、長さで種類が多く探すのが大変。
3.種類が多いせいで表示が遅い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
現在、内径、外径、長さの順に注文コードを並べ換えさせて頂いております。
ご希望のサイズをサイトの項目の▼よりご選択頂くこともできますので、ご不便をおかけしますが、是非ご検討頂ければと存じます。
何卒よろしくお願い致します。

2013-11-07
用途:
クッション
対象商品:
32788052

注文してから入荷までの時間が随分かかります

2012-07-18
用途:
氷点下の気体液体の移送用
対象商品:
32788847

以前より使用しているので品質には問題がないはずだが、届いてみてぎょっとした。
10mのつもりで頼んだら1m毎に切って梱包したものが10本届くとは、、、。
あわてて商品頁を再確認したら同じ目にあった不幸な人がわんさか、、、。
表示方法が悪過ぎます。
流さ指定のカット商品なら、同じサイズの長さ違いのチューブは並んで表示されるようにすべき。
だめです、こんなの。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品の注意書きに「カットタイプ」である旨をご説明しておりますが、わかりにくく申し訳ございません。
「1巻=長さ」でございますので「長さ10mを1本」ご要望の場合は長さ(m)が「10m」の注文コードをご指定頂きますようお願い致します。「長さ1m」の注文コードで「数量10」ご注文頂きますと、長さ1mにカットされたものが数量10お届けとなります。
尚、注文コードはご指摘頂きました通り、内径⇒外径⇒長さの順に並べ替えさせて頂きました。少しでもご購入時にご選択しやすくなれば、と存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

2012-03-04
用途:
ブレーキのエア抜き作業に使用する。
対象商品:
32788524

弾力もあり重宝ですが、購入に当たり1m単位で販売するのは構わないが、1mづつ切るのではなく、数量2で注文した場合は、2m繋がった状態で送ってほしい、1m50センチで使用したい場合は、使用できないので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難う御座います。
長さ2mをご希望の場合は、長さ2mのものをご注文ください。内径6Φmm、外径9Φmm、長さ2mの場合は、34738313が注文コードとなります。
よろしくお願い致します。

2012-02-16
用途:
配管
対象商品:
32788305

数量3で注文したら、1mが3本届いた。今まで購入していた商社では3mで持ってきてくれていたので驚いた。価格が安いので使えると思ったが残念。長さが必要な人は注意です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の注意書きに「※カットタイプです。長さをご確認ください。」と追記させて頂いております。
何卒ご了承よろしくお願い致します。