ダフニー スーパーマルチオイルのレビュー

平均満足度 4.71 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダフニー スーパーマルチオイル 出光興産
出光興産
14,980 / 税込 16,478
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。 【用途】工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社土井紙工業 様2022-05-15
用途:
機械オイルのメンテナンス
対象商品:
32794736

毎年、地元のガソリンスタンド屋さんで18リッター缶を購入していましたが年々オイル価格が上がります。そこで少しでも価格の安い高級オイルをとこれにしました。

1人が参考にしています
2022-06-13
用途:
汎用フライス指定オイル
対象商品:
32794745

静岡鐵工所の汎用フライス指定オイル。これを使って35年です。

2021-05-17
用途:
機械の作動油
対象商品:
49411653

いつもはガソリンスタンドで購入していましたが、全品10%オフの日に買わせてもらいましたので、すごく安くて助かりました。全品10%オフの日が待ち遠しいです。

2021-10-13
用途:
機械の可動部 潤滑油
対象商品:
32794727

継続使用している商品です。ネットでの注文で 商品の内容に不安がありましたが まったく問題なかったです。安心して使用できます。

2021-09-03
用途:
森精機のNC旋盤の主軸冷却用の指定オイルです
対象商品:
49411653

指定オイルなので問題なく使用出来ています。定期的に交換します。

倉本杓子工場 様2019-07-19
用途:
機械動作時の注油
対象商品:
32794745

以前よりこの商品を使っています。年間を通して安心して使用しています。
今後も続けて使いたいと考えています。

1人が参考にしています
2020-09-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
32794711

物には満足です。 ただ、メーカー直送とはいえキャンセル対応をしてもらいたい。 直ぐに連絡入れたのに「不可」の一点張りでした。 よく利用していますが、残念でした。

2018-04-18
用途:
機械の中のオイル
対象商品:
32794745

10年以上ダフニーを使っているが品質は、全く問題ないと思う

2017-09-28
用途:
工場機械オイル
対象商品:
32794727

業者に注文するより、届くのが早い為助かっています。商品としては非常に素晴らしいものです。

丸山製作 様2016-09-29
用途:
機械の潤滑油
対象商品:
32794745

機械のスライド部に油が隅々まで行き渡って良い油です。

有限会社バンドーテストサポート 様2015-12-15
用途:
試験機の油圧源に使用
対象商品:
32794763

試験機の精度保持に有効とおもわれます。

1人が参考にしています
株式会社ATy 様2015-10-25
用途:
トラックのローダー油圧ポンプ
対象商品:
32794727

想像通りの品物で到着も早くて良かったです

1人が参考にしています
株式会社ATy 様2015-10-25
用途:
トラックのローダー油圧ポンプ
対象商品:
32794727

想像通りの品物で到着も早くて良かったです

2015-06-08
用途:
機械の潤滑油
対象商品:
32794711

一部他のメーカーの物を使ってましたが、ものたろうの商品の中になかったので出光興産のダフニースーパーマルチオイル10,32,68と三種類用途別に購入しました。こちらの方がいいです。

2015-10-21
用途:
機械のオイル
対象商品:
32794745

安いし、早いし助かっています。今後も、購入します。

2015-03-10
用途:
研磨工場をしておりますので、研削盤に。
対象商品:
32794727

仕事柄、どうしても必要不可欠なオイルです。
ネットでも、あちこちさがしましたが、一番安いので、いつも助かっています。

2015-01-29
用途:
工場機械
対象商品:
32794727

安くて、対応が早い