オートマチックカッターのレビュー

平均満足度 2.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートマチックカッター イチネンTASCO
イチネンTASCO
3,698 / 税込 4,068
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
西南テック 様2020-02-28
用途:
エアコン取付工事
対象商品:
32795901

3/8と1/4のサイズを使用していますが、どちらも同じ大きさの回転歯のため、大きいほうがすぐに切れなくなります。回転歯の材質のせいか、歯角の問題かわかりませんが、切カスが付着しやすく、銅コーティングされたようになります。そのため、工事4~5回ごとに分解して回転歯を研いでいます。歯研ぎができない場合には使用しないのが賢明な選択です。

1人が参考にしています
伊原株式会社 様2018-12-17
用途:
対応悪いモノタロウ
対象商品:
32795917

水道管切断用に買いましたが、一回り小さかった。
他のレビューを見てサイズ表示が誤解を与える表示のままになっていることに気が付きました。
****************************************************************************
数年前に指摘されたまま全然サイズ表示を分かり易いように変える気のない「モノタロウ」にはがっかりしました。
****************************************************************************

3人が参考にしています
2018-08-02
用途:
銅管切断用

空調設備で使われる銅管では外径表記の特にミリ表記が多く使用されておりインチ表記は稀です。
給湯などの衛生設備で使われる銅管は内径をインチ表記される事が多いので
この商品のサイズ表記は多くの誤解を招く商品かと思われます。
よってモノタロウでのサイズ表記に空調用なのか給湯・給水用なのかを区別する表記を追加するべきかと思われます。
「配管関係のインチ表記は実寸と異なる」と言うあやふやな回答では正しくありません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の表記について検討いたします。

2018-08-02
用途:
狭い場所での1/2インチ径の銅管の切断用のつもりが・・・
対象商品:
32795917

サイズ表記に1/2と書いてあるのに
3/8の小さいサイズの銅管しか切れません。
どう言う事なのでしょうか?
もう一つ大きいサイズを買わせる商法なのでしょうか?とても不快です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでしあ。
記載しているサイズは、空調銅管用のサイズでございます。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2016-08-15
用途:
狭い所で作業。三分と四分を使用。
対象商品:
32795901

とても使い易いため、次は五分を注文します。

有限会社 古野住宅設備機器 様2012-10-18
用途:
銅管の切断用
対象商品:
32795917

給湯用銅管4分(15.88mm)の切断用にと1/2サイズを購入しましたが合いませんでした。
空調用と給湯用で呼び径が違うようです。ミリ表示してあるとよかったです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
配管関係のインチ表記は実寸と異なる表記になりますので、ご注意お願い申し上げます。