ホーセンドのレビュー
- 用途:
- Good replacement
- 対象商品:
- 32974015
My original European hose-end adapter was broken. The hose is larger than most Japanese ones, being 2cm outside diameter. This product fits the hose perfectly and also attaches to the nozzle easily.
- 用途:
- 園芸用
- 対象商品:
- 44412146
大口径と普通口径の変換を異形コネクターを用いずに18mmホースだけで行える。
ホース差し込み口は18mm用なのでガタがない。
- 用途:
- 浅いシンクから深い寸胴への給水
- 対象商品:
- 32974015
キッチンシンクが浅く深い寸胴に水を入れる為に蛇口にアタッチメントを常設して、これでホースを繋いで使っています。
ガチっとハマって水漏れも無く、また淡い色がキッチンで違和感が無くて気に入っています。
- 用途:
- ホースの接続
- 対象商品:
- 44412374
内径 18mm の太めのホース用となっていますが、大口径ニップル 568-094 は使用できませんでした。流路内径12mmとありますが、接続できるニップルは流路内径 9mmなので要注意です。私は間違って購入してしまいました。大口径ニップル 568-194 にあうホーセッドは 568-091 のようです。説明に追加して欲しいと思います。
- 用途:
- 水道ホース接続時
すぐ壊れ全く使い物になりません。デザインにごまかされないようにしましょう。
- 用途:
- 散水ノズルの着脱
- 対象商品:
- 32974015
ワンタッチで着脱ができるのはいいのだが、屋外で使用すると2~3年くらいで割れてしまう。
仕方がないのかと思っているが、強度的にもう少し強く作っていただきたい。
- 用途:
- 農作業
付け替え自由自在で大変便利な商品です。農業をしていると長いホースを使用することが多いので便利です。
- 用途:
- 散水ホースのジョイント
- 対象商品:
- 32974015
独特の色あいが気に入り、価格が安いため、カクダイの♂コネクタと合わせて購入。
カクダイ♂コネクタと本製品とを、真横方向での接続、本製品に繋げたホースの重みで少々斜めになるためか?
通水で、水がジンワリ、漏れ出してくる。
ホームセンタにて、他社製品と比較すると、タカギの製品は、♀側コネクタ内部にも、シリコン製?のパッキンが入っている。
本製品は、4本爪で抜けには強いようですが、内部には、パッキンは無い。同じく、ホームセンターの安物製品にも、♀側コネクタ内には、パッキンは、無い(ただ、安物は、3本爪)。
このコネクタの接続方法は、オス側に付いているOリングのみで、防水でき、メス側のパッキンは、不要とも思われ、メス側内部のパッキンの必要性は?なのですが。
実際、内部にパッキンのある、タカギ製品に交換したら、水漏れは、なくなりました。
カクダイの♂、♀での購入、使用での水漏れは、残念です。
- 用途:
- ホースの接続
- 対象商品:
- 32974015
ネーミングがダサい。
ホースエンドをもじったかと思ったが、hose sendか。
でもホーセンドってなんか間抜け(笑)
商品は普通に使えます。