- 用途:
- ディスクグラインダーのスライダー自作
ドライメットLFブッシュとの組み合わせで高額なリニアベアリングを使用しなくとも安価で小型のスライダーが作れます。
欲をいえば、このコストパフォーマンスで長さや太さのバリエーションが増やしてほしい。
- 用途:
- ホイールバランサー シャフト代わり
- 対象商品:
-
32965405
NSR250 アクスルシャフト外径 20ミリ
のホイールバランサーシャフトとして流用、
バッチリでした。
1人が参考にしています
- 用途:
- 除雪機の改造に使用しました。
- 対象商品:
-
32965423
品物はこんなに良い物でなくてもよかったのでですが 近くに扱っているお店等がなかったので助かりました、また思ったより早く届いたので良かったです。
- 用途:
- 機構部品として
- 対象商品:
-
32965387
精度も良くて満足です。
必要長さに切断しましたが、硬いので切断に時間が掛かりました。。。
- 用途:
- 木工バイスの自作
- 対象商品:
-
32965405
自作木工バイスのガイドレールとしてリニアブッシュと共に使用しました。スムーズにスライドしています。
1人が参考にしています
- 用途:
- マジェスティ125 フロントタイヤのバランス取りで使用。
- 対象商品:
-
32965423
精度も良く品質も申し分ない。フロントタイヤ交換のバランス取りをするのに使用したが径もちょうどよく満足。ただ、適切に保存しないと錆びるので注意が必要。
- 用途:
- 木工道具製
- 対象商品:
-
32965405
思っていたよりきれいな仕上がり、手作り木工道具製作にちょうど良い
材料です。
1人が参考にしています
- 用途:
- ドリル軸のテストピースとして使用。
- 対象商品:
-
32965414
スライドシャフトなので精度的に全く問題なく使用できています。
1人が参考にしています
- 用途:
- マグネットベースでの計測で
- 対象商品:
-
32965423
太さの精度も正しく、計測がスムーズにできて大変助かっています。
- 用途:
- シャフト交換に使用
- 対象商品:
-
32965405
固定軸受にがたつきもなくきっちり入りました。大変良い商品です。
- 用途:
- 自転車のスプロケットの駆動
- 対象商品:
-
32965414
安価なので思いついた事を気軽に試せる点が良かったです。
私の用途では十分な性能でした。
- 用途:
- 釣りのシャクリ機に使用しています
- 対象商品:
-
32965414
釣りのシャクリ機の変速機に使用していますちょど良い長さでたいへん良いです
- 用途:
- バンドソーの目立てむ用治具の製作
- 対象商品:
-
32965414
品質及びコストパホーマンスも良く大変満足しています。
- 用途:
- リニアではなく回転主軸として使う予定。
- 対象商品:
-
32965414
まだ手を付けていませんが、歯車やプーリー・両サイドネジ軸の作成に今回は購入しました。
Φ10mmはL100mmしかないですが、Φ12mmの様にL300mmも取り扱って欲しいです。
2人が参考にしています
- 用途:
- 扉の鍵
- 対象商品:
-
32965414
自作扉が両側から開けれれる鍵がひつようで、スライド式のロック方式に使用。精度がありすぎるが、安く出来た。
- 用途:
- バイクのホイルバランス軸に使用
- 対象商品:
-
32965423
125ccまでのバイクの12mm軸に使用。ステンでこの価格は他に無い。
- 用途:
- 減速プーリーの心棒
- 対象商品:
-
32965423
とても精度がよく、価格も手ごろで重宝しています。今後も使いたいと思います。
- 用途:
- 電気ドリルをドリルスタンドに取り付けるときの垂直確認に使用
- 対象商品:
-
32965414
MYSAA10×100を購入しました。デジタル角度計でドリルスタンド支柱
と角度を合わせました。安価におおよその垂直が確認できて大満足です。
- 用途:
- 自作の籾摺り機製作しています。
- 対象商品:
-
32965387
1200回転数で使用しましたが、スムーズに回り問題なく使用できました。
コスパ最高です。
- 用途:
- 車輪の車軸で使用
- 対象商品:
-
32965405
車輪と一緒に購入して、セットで使用しております
強度が有り、重量物運搬でも安心して使用しております