ダウエルピン A型のレビュー

平均満足度 4.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダウエルピン A型 大喜多
大喜多
17 / 税込 19
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 【用途】主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-07
用途:
作業
対象商品:
33002846

特に問題はありませんでした。スチールとても硬かった。

2022-05-01
用途:
機械の修理
対象商品:
33003022

破損したバーツを作製する際の部材として使わせていただきました。近いサイズの物があって良かったです。

2020-11-26
用途:
ボール盤のオーバーホール
対象商品:
33002663

ボール盤のオーバーホールに使用しました。種々のサイズのダウエルピンが1本から入手できることは大変ありがたいです。

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
小型ベアリングの脱着
対象商品:
33003512

ベアリングの脱着に使用しました。精度が高く安心して使用できました。

2018-11-27
用途:
エンジン部品の製作
対象商品:
33002821

このメーカーのピンはよく使いますが、大変良い物です。
この値段で買えるのに精度は抜群ですから、16,000rpmでも安心して使えます。

2017-07-17
用途:
ギアの締結
対象商品:
33002401

ギアの穴に圧入しやすくて使いやすい。安いのが嬉しいです。

2016-02-26
用途:
車両整備
対象商品:
33002794

問題なし

2015-09-10
用途:
穴あけ冶具の位置決め用
対象商品:
33002523

制度もよく何より安価なのが良い

株式会社 試作工房 電 様2015-05-11
用途:
製品の位置決め
対象商品:
33002523

満足いく使用感です。

2014-12-05
用途:
組立冶具用のピン
対象商品:
33002724

問題なく使えました。

2012-04-22
用途:
ホビー用
対象商品:
33002663

価格も安くよい製品でした。
公差の違う製品もあるようですが
取り扱っていただけるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。