超強力ピックアップツール トルネードのレビュー

平均満足度 4.23 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)
1,298 / 税込 1,428
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-09
用途:
作業場での梱包ビス拾い
対象商品:
33015437

年齢と共に膝の痛みがひどくなり、しゃがむ事が辛くなったので横着用に購入しました。
機械の梱包のばらしで、作業場にビスが散乱します。
ビス程度では苦も無くまとめて持ち上がりとても重宝していましたが、
モンキーを持ち上げたときジョイント部分で見事に折れました。
本体縦方向の力には強力ですが、横にした時には連結部が耐え切れないようです。
使い始めて数日であえなくゴミです。
どれも同じだと思うのですが、もう一度買い直します。

2023-06-08
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33015437

コレは良いです。磁力も申し分ない。上手く使えば道具やネジ、ナットは落とさないで済みます。是非お試しあれ。

2022-11-23
用途:
ねじ、部品を落とした時に磁石で拾う時に使用
対象商品:
33015437

磁器が強く細かい部品等は問題なく使用出来ます。磁器部の大きさも機械の内部に落とした時も邪魔にならなく程よい大きさで満足しています。グリップも赤色で収納時や使用中でも目立ち置き忘れ等なくなりました。

1人が参考にしています
2022-07-12
用途:
鉄粉除去
対象商品:
33015437

バルコニーで鉄を加工した際には必ずこれで鉄粉除去しています。

1人が参考にしています
2021-09-15
用途:
車メンテと電気工事用
対象商品:
33015437

車メンテで使用予定で購入しましたが、メインで電気工事の仕事にも利用しています。垂直には強力に着きますが斜めには弱い様です。電気工事時天井裏からの壁落としのチェーンを拾うのに使用しています。

CoNeCa株式会社 様2021-10-26
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
33015437

結構長く伸びるので奥まった所にも届きます。
磁石も強力で良いです。

2人が参考にしています
2021-09-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
33015437

使い勝手がよく満足しています。欲を言えば磁石の力がもう少し強い方がいいかな?

2021-09-14
用途:
機械のメンテナンス作業他
対象商品:
33015437

想定していたよりマグネットが強く、重宝しそうなツールと感じました。

2021-03-27
用途:
自動車整備、エンジンルーム内ピックアップ
対象商品:
33015437

超強力と表示されてる通り、かなり重い物までピックアップできます
使えます!!

2019-09-17
用途:
切削現場
対象商品:
33015437

名前そのまま強力で、磁力遮断リング付きの為、使い勝手が良いです。

2019-04-07
用途:
落し物のレスキューにイイよね
対象商品:
33015437

蓋付側溝に落としたソケットレンチ(500g)の救出に成功。
砂鉄も付くので事前にラップを巻いて使うと後が楽ですよ。

2人が参考にしています
有限会社山崎工業所 様2019-02-18
用途:
手が入らない場所に使用
対象商品:
33015437

ライトが付いていて,場所が解り易く.かなりの重量も拾えるので満足しています

M・G東陽自動車株式会社 様2018-06-20
用途:
横着なので
対象商品:
33015437

車の下にボルト・ナットを落とすのでそれを拾ってます。工具も拾えます。

1人が参考にしています
2018-01-23
用途:
配線の通線作業の際に使用
対象商品:
33015437

天井裏を配線するときに、鉄スチールを使用しているため、1~2mくらいの距離ならば
ケーブルキャッチャーを使用するよりも手軽にできるので使い勝手は良いですね。

1人が参考にしています
太陽建機リース 様2018-01-08
用途:
建設機械のメンテナンス
対象商品:
33015437

建設機械の工具は重量もあるためピックアップ時に非常に重宝しています。後は先端部がフレキシブル(磁石部のガイドにてフレキシブル解除できる)になると非常に使いやすくなる。

2017-05-06
用途:
ボルト等のキャッチ
対象商品:
33015437

強力で強度もあり機械の組み立て時に役立ってます。
できれば先端部分に樹脂(ゴム)カバーがあると最高です。

1人が参考にしています
2016-01-27
用途:
ワイヤーカットの切粉取り
対象商品:
33015437

値段の割にはしっかりとした作り。吸着力も問題なし

1人が参考にしています
2021-09-04
用途:
機械の隙間に落ちた、ボルト、ナットを取り除く用

強力なので購入したが、アンテナ部がすぐ抜ける。
計3本購入。
すべてアンテナ部が抜けた。
強力なので、使い勝手はよいのだが(汗)

2人が参考にしています
株式会社ニットー 様2017-06-06
用途:
機械のメンテ
対象商品:
33015437

ポケットに入るようにペンフォルダーがついているが、これが入る胸ポケットは無いね!デカ過ぎ!!

2014-06-25
用途:
レーシングマシン整備
対象商品:
33015437

カートリッジ式フロントフォークのインナーカートリッジ引き上げに使用しました。
車種ごとに引き上げ専用工具を購入するのは非経済的ですので、この工具にて代用しました。
本来の使用方法ではありませんが重宝しました。
もちろん通常整備の際に狭い場所に落としたボルト等をピックアップするのには何も不自由無く用途を果たしてくれます。