高圧用カプラー プラグのレビュー

平均満足度 4.00 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高圧用カプラー プラグ モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。 【用途】油圧機器配管
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-26
用途:
油圧ゲージの接続

複数の測定ポイントにプラグを取り付けて、ゲージにソケットで1つのゲージで各所を計測するつもりでしたが、圧が高すぎると(20Mpa)硬くてソケットが挿すことが出来ず、思い通りにいかなかったので。同じようなことを考えている方は加圧中のことを念頭においてください。
品物は、漏れもなく大丈夫です。

2025-04-25
用途:
農業トラクター
対象商品:
06069117

農業トラクターの作業機にはサイズが微妙に合いませんでした。

2023-07-09
用途:
農業トラクター
対象商品:
33025885

トラクターと作業機の接続に使用。安価ですが特に問題なく使えてます。

松田建材コンサルタント 様2022-04-27
用途:
丸善工業油圧ハンドブレーカー
対象商品:
33025885

色々と形状がありメーカー品番で探せないので苦労しましたがこれがピッタリでした。

1人が参考にしています
軒下 FACTORY 様2021-10-23
用途:
土木作業土留め支保工の水圧サポートに使用
対象商品:
33025876

サポート(水圧シリンダー)に150k位圧力で使用していますが、勿論漏れも無く安心して使用しています。ただカプラーを外した時に使用する保護カバーもセットでしたら良いですね。

2人が参考にしています
日匠産業建築設計事務所 様2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33025885

油圧回路に使用しています。5年前からリピーターとして、使用していますが、値段が安く、油漏れ等もなく、メッキもソコソコの性能で、錆びも少ない為重宝しています。

1人が参考にしています
日匠産業建築設計事務所 様2021-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33025885

油圧回路の接続に大変重宝しています。2P・3P・4P等の規格表を参照できるようにすると、誤手配が張らせると思います。また、カプラー防塵カバーの設置や他社との互換推奨品が有るととても便利になると思います。

1人が参考にしています
仲川商会 様2020-04-08
用途:
トラクタ-の油圧ホ-スに取付
対象商品:
33025885

問題無く取付完了しました。オイル漏れも無く絶好調です。

2019-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33025876

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

2018-12-28
用途:
クイックジャッキBL-5000SLX メンテナンス
対象商品:
33025876

付属プラグのシールが壊れた為交換しました。抜き差しの操作力が小さく満足しています。

2018-07-26
用途:
機械アタッチメント交換時
対象商品:
33025894

接続がスムーズでとても使いやすく、4P、6Pの接続も可能でとても便利なカプラです。

2024-04-21
用途:
トラクター外部油圧取出しに
対象商品:
33025885

外部油圧の追加にモノタロウのカプラーを購入したが、他社のソケットと互換性がなく、やむなくモノタロウソケットも合わせて購入。形状の確認をしなかったこちらも悪いのですが… 
モノタロウはモノタロウ同士で揃える必要があるようです。

2018-06-28
用途:
機械の油圧継手の交換
対象商品:
33025885

当方の用途であれば、これで事足りてます。
機械のメーカーからは、純正品はオスメスセットで一万と言われていました。

2020-07-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
33025885

価格は安いと思いますが、一般的な農機具のカプラーには合わないので、両方交換するしかありません。

2017-12-15
用途:
建設機械のアタッチメントの接続
対象商品:
33025885

安くて大変有難いです。N社の商品と接続が可能でしたらもっと使用範囲が広がりそうです。

株式会社宮原機工 様2011-08-10
用途:
農機具(トラクター、ホイルローダ 等)
対象商品:
33025885

オイルの漏れも全く無く、大変満足しています。油圧カプラーはいつもこちらの商品を使用しています。

2012-02-19
用途:
油圧シリンダーのホースの取り外し
対象商品:
33025885

使用状況は良好。価格も魅力的です。

2012-08-03
用途:
農作業用トラクタと油圧作業機械の油圧ホースの連結
対象商品:
33025903

ソケットHP-6Sとの接続が困難でした。プラグの溝が浅く連結できません。
返品対応は迅速でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご返品のお手間を取らせまして、誠に申し訳ございませんでした。

2011-12-15
用途:
トラクタと各種作業機の油圧系統の接続
対象商品:
33025885

農業機械のなかでトラクタの各種作業機は大型化し油圧制御によるものが多く、油圧源であるトラクタと作業機を繋ぐカプラは着脱を瞬時に行う必需品です。価格も手頃で大変重宝しています。
今回購入したカプラはトラクタとビーンスレッシャの接続に使用。