エアロフレックス チューブのレビュー
- 用途:
- 車のロールバーパッド
- 対象商品:
- 33152235
断熱はおろか耐候性、耐衝撃性も良く問題なく使用できています。
前回購入したときは、折れ曲がって癖がついて酷いものでしたが、今回は改善されており、問題ありません。
物が良いのに、梱包で評価が下がらないようにして頂けたら良いと感じました。
- 用途:
- 車用に
- 対象商品:
- 33152201
マイカーのロッドホルダー用に購入。ホルダーは中古品で付属していた物が変形していたのでこちらで購入した。
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 33152165
車両のエアコンパイプに巻きました。
ある程度の熱にも対応みたいで
これにより効きが良くなればいいかと思っております。
- 用途:
- ケーブル保護
- 対象商品:
- 33152165
エアーケーブル(注文番号60848611)を外を通すときの保護材として使用しました。
収縮性もあり使用勝手も読型です。
- 用途:
- 蒸気配管の断熱
- 対象商品:
- 33152174
柔らかくて断熱効果が高いです。
ただ配管を通すとゴミが多く出るのが難点です。
- 用途:
- 給湯フレキ管の保温工事
- 対象商品:
- 33152192
以前はフレキ管の外径に合った内径16ミリを背割りして使用していましたが、防水のための背割り部接着に手間がかかるので今回は内径19ミリを試してみました。
ゆっくり挿入すればナット部分も問題無く通るし、両端を結束バンドで締めれば水の侵入も防止できます。作業時間は大幅に短縮されました。(当然ですが、ナットは先端に仮固定しておくことが必要です。)
- 用途:
- 水道の配管
- 対象商品:
- 33152201
水道の配管に使用しましたが、
エルボのところでもきちっと収まり使い勝手が良い。
少し無理をすると破れてしまいました、
もう少し強度が有るとよいと思います。
次回使用時使います。
- 用途:
- フューエルホースの断熱
- 対象商品:
- 33152174
旧車のパーコレーションの予防のために、フューエルホース用に購入。やや太いホースですが、断熱効果は抜群です。
- 用途:
- 配管用断熱材
- 対象商品:
- 33152156
このメーカーの品は,長期に渡って使用しています.目的に合わせて肉厚を選定できるので,性能に関しては選定次第で十分とお思います.ただ,価格が他社に比べてが若干高価ですので,同等レベルになると助かります.
- 用途:
- 車の改善。
- 対象商品:
- 33152183
クルマのエアコンの配管(室内からの戻り配管)の断熱に施工してみました。夏季になるとむき出しの配管から結露が滴っているのを見て、ここを断熱したら冷却効果が少しは改善できると思い(コンプレッサに向かうフロンの温度が少しでも低ければ、ヒートポンプの原理から考えて冷却には有利に働くのかと)真夏まで待たないと真の効果は確認できませんが。チューブなので、ナイフで縦に切って配管に巻き付けるようにして、その後切れ目を瞬間接着剤で接着すると、割と良い感じで装着できます。
- 用途:
- 水冷枕循環冷水結露防止
- 対象商品:
- 33152156
冷却水を通したチューブに結露していたのですが、完全に結露が無くなりました。柔らかく使い安いです。
- 用途:
- 車用エアコンの配管断熱。
- 対象商品:
- 33152156
車のエアコンの効率化を狙い、このチューブに切れ目を入れて配管にかぶせました。
結露を抑え効率が良くなりクーラーの冷えが早くなりました。
- 用途:
- サーフボードのパイプラックの緩衝材に
- 対象商品:
- 33152244
初め良かったんですが、しばらく使い続けているとペチャンコにつぶれてしまいました。そしてボードにペチャっとくっついてしまいます。
見た目で買ってしまいましたが、やはり用途は正しく使わないとダメですね。反省。
- 用途:
- 保護
- 対象商品:
- 33152192
介護ベッドの転落防止柵のパイプ部分に、転倒時怪我の軽減、握り易さ、冷たさなどの為に被せました。 今のところ、握り易さと冷たさには効果を発揮してくれています。
欲を言えば、もっと価格が下がれば他所に使えて嬉しいです。
- 用途:
- 厳冬期登山のハイドレーションパイプの凍結防止用
- 対象商品:
- 33152165
厳冬期用(-20℃以下)として購入しました。内径はジャストフィットなのですが外形30mmはちょっと太かったかも。
今年は使えなかったので残念です。