ビニールチューブホースのレビュー
2026-02-11
- 用途:
- オイル注入
ミッションオイルを入れるのに使ってたチューブの硬化で使い難かったので、交換用にです。
何年、柔軟性を維持できるかは不明です。
2025-11-26
- 用途:
- オイルチェンジャーホースの交換
オイルチェンジャーのホースが劣化し交換しました。肉厚のこのサイズはなかなかレアで助かりました。
2025-08-27
- 用途:
- アドレス ブレーキフルード交換用
アドレスV125Sのフロントブレーキフルードのフルード抜きに使用しました。
内径5mm・外形7mmのチューブでぴったりでした。
これだけ購入すると割高ですので、ついで買いにしました。
2024-11-27
- 用途:
- 燃料を抜く際に使用。
長期保管するバイクのキャブレターのフロート室の燃料を抜く際に重宝してます。長さも丁度いい。
2人が参考にしています
2023-10-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 33153461
このサイズとホースの硬さが良いのでリピート購入です
ホームセンターのビニールホースとは違い腰がしっかりしており重宝しております。
2人が参考にしています
2023-07-20
- 用途:
- ジョイントに
- 対象商品:
- 33153434
5.5φのポールが短いため、180cmを2本繋いで使用してみたいとビニールチューブを活用してみたく思いました。高さのあるトンネルになればスイカの菜園栽培に良さそう。
2人が参考にしています
2022-10-24
- 用途:
- バイクのバキュームゲージ用
- 対象商品:
- 33153425
普通のビニール(PVC)製なので、特別な性能(耐熱、耐薬品等)はありませんが、インマニからの負圧取り出し用には適度な柔軟性と屈曲性があり十分です。
1人が参考にしています
2022-07-25
- 用途:
- 滑り止め
- 対象商品:
- 33153355
工作のために購入しました。
金属の丸棒に差し込むことで、安価で直径を太くしたり、滑り止め効果がありました。
色は濁りのないクリアで中の様子がはっきりと分かるほど透明度が高いです。
巻癖があるのみで折れ目や潰れなどはありません。
2m購入したら1mが2本届きます。
6人が参考にしています
C.W.C&T 様2022-05-02
- 用途:
- ブックスタンド(発明品)の90°傾けた時に使用するSUS3Φ支持脚の先端の安全対策として使用。
- 対象商品:
- 33153364
シリコンチューブが沢山あった中で、やっとみつけたこのビニールチューブは、シリコンチューブに比べ汚れにくく、使用目的を考慮するとコストパフォーマンスが高い。
2人が参考にしています