ポケットタイプpH計のレビュー

平均満足度 3.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所
6,998 / 税込 7,698
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。 【用途】食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-07
用途:
浄化槽点検時
対象商品:
33203737

他より安く購入できてよかったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2017-08-31
用途:
毎日飲用している水や、温泉の状態に使用
対象商品:
33203737

毎日飲用している水や、温泉の異質に興味があり個人的に現状の状態を図って楽しんでいます。
アバウトで良いのでと思っているので楽しんでいます。

1人が参考にしています
有限会社フォックシー 様2014-03-19
用途:
熱帯魚水槽のペーハー測定
対象商品:
33203746

ワンシショットで検査すると、結構費用がかかりますのでこちらの商品を購入しました、気軽に測定できますので大変重宝しています。

1人が参考にしています
原科 様2016-02-21
用途:
浄化槽処理水の法定点検
対象商品:
33203746

毎日15件前後の検体を調べています。11ヶ月使用後表示温度系が故障しました。購入した
モノタロウ社を通して」修理を依頼したところ保証期間は半年とのこと。今時半年の保証期間なんてありますか?サイトを再度見ましても表示されていません。少なくとも注文する前に告知してください。商品性能表の最後に表示してください。今後は1年保障の他社商品を使用します。皆様お気を付けください。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

ジオ・ウンヴェルト株式会社 様2016-03-08
用途:
池や堀の水質調査
対象商品:
33203746

PH測定での安定性が無く、キャリブレーションを何度やっても、その都度測定値が変わる。
(PH標準液でも、そのPHにならない、壊れている?)
取扱い説明書が簡易過ぎて、キャリブレーションもまともに出来ているか判らなず、不良品
なのではと思ってしまう。
スティックタイプの方が確かなようである。
結構、後悔しています。

6人が参考にしています