PFAチューブ(ミリサイズ)のレビュー

平均満足度 4.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ
グンゼ
189 / 税込 208
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。 【用途】化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-30
用途:
JB64のエンジンオイル過剰分を抜くため

エンジンオイルレベルゲージホールの直径が狭くリーチが長いので、いろいろなタイプのパイプを試行錯誤し、この商品にたどり着きました。折れないで使えるのが良いです。ホームセンターでは、扱っていないのでモノタロウさんには助かります。

1人が参考にしています
2024-06-07
用途:
釣りの仕掛けの自作に
対象商品:
60931552

用途によってPTFEとPFAを使い分けています。PFAはPTFEよりもコシと弾力があります。釣り材料用のパイプのようにポキッと折れてしまわないところがよいです。

1人が参考にしています
2022-03-16
用途:
オイル交換用ホース
対象商品:
60931604

オイル交換用ホースが切れたため、代わりに購入しました。もう少し長くても良いかと思いますが、非常に安価で良いです。

1人が参考にしています
株式会社AOS 様2021-04-17
用途:
ラインの支持
対象商品:
58463063

とても良い状況です。もう少し安くなれば最高です。何とかしてください。

2020-06-18
用途:
3Dプリンタのフィラメントガイド用チューブとして
対象商品:
33235465

直径1.75mmのフィラメントの案内用チューブとして、申し分ありません。
自家製フィラメントボックスの取り出し口として、ピスコ社のチューブフィッティングストレート(PC4-M5)を採用しているのですが、
本品は確実に取り付け・スムーズに取り外しできるため、作業しやすく、大変助かっています。
1mの長さで、安価に販売して頂けるのも有り難いです。
お蔭様で、社内用治具の品質安定・能率向上が数千円程度で達成できました。

2018-11-17
用途:
自転車のアウターワイヤー保護
対象商品:
60931586

自転車のアウターワイヤーのフレームとの接触部分を保護するためにシリコンチューブを使っていますが、ホームセンターでよくあるサイズは内径4外径6と、若干肉厚感が否めなかったので、厚み1mmのこの商品を取り寄せてみました。
結論を言うと、固さがエアー用8mmのホース並みに固く使用には適しませんでした。
これは PFA(フッ素樹脂)の感触を知らなかった当方の選定ミスであるため満足度の評価に悩みますが中庸の「普通」といたします。

2人が参考にしています
2017-07-30
用途:
釣具の仕掛け
対象商品:
60931552

本製品を20~30㎝程カットし、まずナツメシンカー(中通し)に挿し、残りはハリスを通して、ハリスの根擦れ防止とシンカーの根掛かり防止に活用しています。摩擦に強く、程よい弾性があるので、特に根掛かりは殆どありません。
本製品は、PTFEチューブより透明度が高く、価格も安いので最適だと思うのですが、例えば、内径φ0.8などコンマ㎜単位の選択ができないのが残念です。

1人が参考にしています
2022-03-13
用途:
水回りの金属棒のさび止め用
対象商品:
60931586

PFAなので固めで真っ直ぐな部分は良かったけど、ほぼ直角に近いR部分はかはり厳しく温めて通して使用出来ました。金属棒が3mmφなので内径4mmを購入しましたがもう0.5mm大きい方が良かったかなと。もう少し長さが短いのがあると良い。

2人が参考にしています
2017-09-27
用途:
ラジコン飛行機のリンケージガイド。
対象商品:
58463027

適当な硬さがあって扱いやすく良かったです。以前は1mに切られたものを使っていてけっこう無駄なものができてしまいましたが10m巻きなら以前ほど無駄が出ないので助かります。
ただ、曲がったクセを取るのがやっかいですが・・・・

3人が参考にしています
2019-02-17
用途:
3Dプリンター用
対象商品:
33235465

透明感が余り感じられないのが残念。それとやはり固いのは否めない。只、ワンタッチから外れないのは優れている。

1人が参考にしています