穴付きゴム栓のレビュー
2024-11-08
- 用途:
- 理科実験
メスシリンダーの栓として使用しています.あらかじめ誘導の穴が空けられていますので,穴径を広げれば,任意のパイプに適用できて便利です.
2020-04-29
- 用途:
- 蒸留装置の実験器具
- 対象商品:
- 33463866
大変コスパがよく、助かっています。
6mm穴のものがあると助かります。
棒状温度計がさせるものを探していましたが、こちらの穴を6.5mmのドリルで穴を拡張してちょうどさせるようにしました。
穴を開けるのが大変なので助かります。
なお、十字に切り込みを入れなければ普通の栓として使えるのも良いですね。
Hiroshima University 様2019-01-12
- 用途:
- to close erlenmeyer
- 対象商品:
- 33463936
I used it for cultivating microbes. It is very easy to use, no need drilling machine to make a hole, just cut the rubber the bottom side of the hole. I am very satisfied with this.
2018-05-14
- 用途:
- ブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 33463866
自動車のブレーキフルード交換用の冶具作成用に購入しました。
ゴムに綺麗に穴を開けるのは難しいのですが、これは最初から開いているので大変便利です。
おまけに価格がとても安くてホームセンターで買うよりも良かったです。
2015-06-11
- 用途:
- 自作エンジンオイルエキストラクター
- 対象商品:
- 33463936
事前に穴が開いているので太いチューブを通す時も加工が楽でした。
近所のホームセンターでは取り使っていない商品ですが、安価で入手できて喜んでいます。
2015-11-05
- 用途:
- 実験器具の栓
- 対象商品:
- 33463823
穴の除去の簡単な方法が知りたい。
MonotaROからの回答
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れて頂ければ穴を開けることが可能です。
宜しくお願い致します。
2015-02-23
- 用途:
- ポンプ用ゴム栓
- 対象商品:
- 33463866
始めから垂直に穴が開いているので、
うっかり穴あけにミスして斜めになってしまうことがなく
便利です。
商品画像の反対側の穴は、切れ込みが入ったでべそのような
状態になっており、簡単に貫けるようになっています。