アルミナボールのレビュー
- 用途:
- 石のタンブラー研磨に
石のタンブラー研磨に、こちらと酸化クロームでツヤツヤになりました。
- 用途:
- 熱処理用のサポート材
- 対象商品:
- 33518204
1kgは多すぎ、が、単品は1粒250円以上?
100g程度でも分けて売っていただけると助かります。
- 用途:
- 塗料の撹拌球に
- 対象商品:
- 33518274
塗料の撹拌球として、スペアボトルとかに入れて使っています。撹拌球は普通に買うと中々に高いですが、こちらだと安い上にほぼ一生分くらいの量が入っているので悩むことがありません。
- 用途:
- プラモデル 塗料の攪拌
- 対象商品:
- 33518231
調色したプラモデル 塗料を別容器に移し替える時に一緒に10粒程一緒に入れて置くと便利です。
値段もお手頃でお勧めです。
- 用途:
- 粉砕時
- 対象商品:
- 02963992
1㎏ずつ注文なので、小分けになっていて入れやすかったです。
5㎏などもあればもっと使いやすかったかもしれません。
- 用途:
- 実験用
- 対象商品:
- 33518344
試しにどのような効果があるかの確認で、品質・内容は期待してなかったので問題無い。やはり少量ということもあり、割高なのはしょうがないのか。
- 用途:
- 陶芸用の釉薬を調合するときに使っています。
- 対象商品:
- 02964105
硬くて重いので、原料をたくさん粉砕できています。1.5Lのボールミル容器に4個入れて、回転数180rpmで回したら容器が4つに割れてしまいました。仕方がないので容器は接着して、ガムテープを巻いて使っています。
- 用途:
- ボールミルによる粉砕作業
- 対象商品:
- 02964105
1個の重量が250gもあるので、原料を短時間に粉砕できました。回転台への負荷変動や、ボールミル容器の摩耗は大きいと思います。ちなみに今は唐辛子とビー玉を粉砕しています。
- 用途:
- 8敗の穴に通過しない
- 対象商品:
- 33518301
径がまちまちでもう少し均一だと使えるのですが0,3くらい大きいので半部以上通過できない? 不満
- 用途:
- 金属イオンの吸着濃縮等
- 対象商品:
- 33518371
残念ながら活性アルミナボールと思い込み間違えて購入してしまい目的を達成できませんでした。目的のものでしたら今後もお取引をお願いしたいとは思いました。
- 用途:
- バレル研磨
- 対象商品:
- 02963992
品質は良好ですが価格がもう少し安ければ良いと思います。
1ミリを購入しましたが、実測は1.16~1.26ミリの混合でした。
10パーセント以上の誤差がありますので表記に手を加えた方が宜しいかと思います。