オイルシールのレビュー

平均満足度 4.34 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール モノタロウ
モノタロウ
179 / 税込 197
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります 【用途】水、油
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-01
用途:
ミニバイク

メーカー純正品と同サイズを安値のこちらで。性能は問題ありません。
どうせ交換するパーツですからね。

谷口オート 様2024-10-12
用途:
農業機械のオイルシール
対象商品:
34604997

農機具屋で購入する代わりモノタロウで購入。種類が豊富であるため

1人が参考にしています
寺林塗装店 様2022-10-10
用途:
除雪機のメンテナンス
対象商品:
34605006

安価で満足です。耐久性はまだ長時間の使用をしてませんのでわかりませんが、純正部品が1000円しますので大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
2022-05-10
用途:
原付バイクのハブベアリング交換時
対象商品:
34605006

原付バイクのハブベアリング交換時に、一緒に交換致しました。
しっかりとアクスルシャフトに密着して、イイ仕事をしています。

2022-01-16
用途:
車のステアリングラックケースのステアリングシャフトオイルシールに使用しました。
対象商品:
34605006

純正部品をたのんだところ、サイズ違いの部品が届いたため、実測でシールを頼んだ方が早いと判断してオーダーしました。メーカー純正お品番で追えない場合は現品を確認してオーダーできるので助かっています。

2021-12-17
用途:
バイクの補修
対象商品:
34605006

メーカー純正品と同じように使えます。万一のときのモノタロウ補償もあるのですから安心です。

2020-09-27
用途:
産業機械のパッキン
対象商品:
34604981

使えちゃうんだ・・・。
購入するときはものすご~く不安でしたが、とりあえず問題なさそうです。
耐久性はまだわかりませんが、消耗品なので割り切っています。
とにかく安い!のでまたリピートしてみます。

2人が参考にしています
2020-09-22
用途:
オイル漏れ
対象商品:
34604954

定期交換するので複数個購入しましたが、品質のばらつきがあり良好な品を選んで使っています。機能箇所を細かくチェックしたところ、使用に問題なさそうなので返品はしませんが、国産オイルシール品質と比べて良好とはいえず、細かいバリやゴムの欠けがあるのが残念です。

2人が参考にしています
有限会社YOSIFUSA 様2020-04-08
用途:
稲刈りコンバインの駆動部に使用。
対象商品:
34604997

キャタピラ駆動の純正品と同じでした完璧な整備出来ました。

1人が参考にしています
2019-08-28
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
34604972

入れたいところにスムーズに作業ができました。全く問題なくよかったです。

2019-09-28
用途:
ジャイロキャノピー用
対象商品:
34604972

これで問題なし、純正より安い分交換頻度を増やせば車両は長持ちする。

斉藤商会 様2019-03-04
用途:
耕運機のシャフトシール交換
対象商品:
34605015

以前から使用させて頂いていますが 今のところ問題無く、純正品と遜色ない品質だと思います。

2018-09-19
用途:
一輪車用タイヤのベアリング部の砂対策
対象商品:
34605024

φ15.7のシャフトに適用し、装着状況は良好です。シャフト両端はねじが切られていますが、これを突破して取り付けることができました。シール部は、金属製スプリングによって、丁寧に締め付けされています。耐水グリスと本シールにより、ベアリング部への砂の侵入を防止してみようとトライアルしています。耐久性に関する知見は運用してみないと不明ですが、試運転数分間の期間には問題なし。ただし、摺動部分ができるので、ある程度の磨耗は避けられないと見ていますので、消耗品になるかも知れません。尚、一輪車用のタイヤは、2本使い、砂を運ぶ二輪のネコ車(用語の正しさは不明)にしています。

2人が参考にしています
有限会社依田被服 様2018-09-29
用途:
車の整備
対象商品:
34605024

個別に購入できるので便利です。使用には問題ありません。

1人が参考にしています
2017-07-20
用途:
小型汎用エンジンのメンテナンス
対象商品:
34605024

OEMのレベルに感じました、長期間の使用による劣化は分かりませんが塩梅良いです。

1人が参考にしています
2022-07-17
用途:
車整備
対象商品:
34604954

多少バリがあるが機能的に問題のない良品レベル
安価だったので販売終了となったのが残念

1人が参考にしています
2017-06-13
用途:
単車のフロントホイルベアリング交換。
対象商品:
34605015

こんなもんかな 要分らん。オイル漏れも無いみたいなので OK

2人が参考にしています
2016-09-18
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34604963

安いので、オイルシールを取り外すときに、再使用のために気を使わなくても良くなりました。定期的に交換することを前提に使用していますが、純正部品に対し全く遜色ないと思います。

1人が参考にしています
2017-03-16
用途:
バイクエンジン再生
対象商品:
34605024

メーカー物と比較しても遜色ないかと。
もっとバリエーションがあれば・・・

1人が参考にしています
2016-07-12
用途:
2サイクルエンジンのクランクシャフトオイルシールとして
対象商品:
34605024

見た目外観上は普通のオイルシールです。
果たして現状の気密がどれだけ維持されるのかまだわかりません

1人が参考にしています